GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
「Mbed StudioでサンプルNo.18(ラズパイカメラをHDMIモニター表示)を動かす」URL:https://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/f/gr-mango/6202/mbed-studio-no-18-hdmi
を参考に
https://github.com/d-kato/RZ_A2M_Mbed_samples.git
のNo.18の実行を挑戦してみたんですが、
arm_neon.hファイルの82および83行目の「neon_polyvector_type」に
invalid vector element type 'poly64×1_t'というエラーが出ます。
特に、プログラムを編集していません。
ご教授いただけると幸いです。
そちらのサンプルはベータボード向けに作成したもので、メンテナンスされていません。
こちらのサンプルを使用してみてください。
os.mbed.com/.../
ちなみに、HDMI出力もできていません。
dkatoさん、ご返答ありがとうございます。URLを参考に再度実行してみましたが、なぜかNO.18のカメラがHDMIディスプレーに映りません。
実行方法に間違いありますでしょうか。
STEP1: mbed import http://os.mbed.com/teams/Renesas/code/RZ_A2M_Mbed_samples/
STEP2: cd <Project file>
STEP3: sample_select.hとmbed_app.jsonを編集
STEP3: mbed compile -m GR_MANGO -t GCC_ARM --profile debug
STEP4: 出来たbinファイルをコピー
STEP5:リセットボタンを押す
STEP6: カメラをセット。マイクロUSBをセット。HDMIをセット
再度、ご教授頂けると幸いです。
ターミナルには、以下な文章が出ています。
No.0 の sample_00_led_rtc_analogin が動いているようなので、うまくビルド出来ていないか、書き込めていないかのどちらかだと思います。
うまくビルドができていない場合は、ビルド時に -c オプションを付けるとクリーンビルドになるので結果が変わるかもしれません。
mbed compile -m GR_MANGO -t GCC_ARM --profile debug -c
迅速な対応ありがとうございます。助言のとおり、試してみたいと思います。
出来ました!!クリーンビルドで出来ました。ありがとうございます