GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
以前のボードでmipiのカメラ画像がHDMIモニターに出力されていましたが、
新しいボードでは同じbinファイルを書き込んでも出力されません。
書き込んでリセットを押してもHDMIモニターには信号がありませんと表示されます。
何か原因はありますでしょうか。
ラズパイカメラのコネクタは以前と形状が変わりましたが、
差し込む方向は変わっていませんよね。
ちなみにmbedSampleを書き込むと、LEDの点滅はしています。
何か確認することがありましたら教えてください。
お手数をおかけ致しますがよろしくお願い致します。
FUJIKENさん、こんにちは。
GR-MANGOはプロデューサーミーティングで使用したボード(旧ボード)と、市販されているボード(新ボード)ではHDMIトランスミッターのICが異なります。そのため、旧ボード用のbinファイルを新ボードに書き込んでも、新ボードではHDMI信号は出力されません。新ボードに対応したmbed-gr-libsは以下のリポジトリにあります。こちらに差し替えてビルドしてみていただけますでしょうか。https://github.com/renesas-rz/mbed-gr-libsまた、上記ライブラリはMbed OS 6に対応しています。mbed-osも合わせて更新いただけますようお願いします。