GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
現在、GR-MANGOボードに実装されているoctaメモリを使用するために、e2studioの設定を試みているのですが、
なぜか、octalメモリのコンポーネントが表示されない状況です。
サンプルプロジェクト(rza2m_drp_dynamic_sample3_freertos_gss)をインポートして確認すると
Scfgファイル内のソフトウェアコンポーネント設定に、”Drivers”-“バス”-“octabus”と”octabus_middleware”が表示されているのですが、
作成したプロジェクトに”octabus”等を追加しようとしても、”r_hyperbus”しか表示されない状況です。
他のコンポーネントをダウンロードしてみても状況が変わらないのですが、
どのように対応したらよろしいでしょうか。
がじぇるね岡宮です。
リプライ遅くなり申し訳ありません。私も本現象について分からないため、内部で確認いたします。
念のため再現イメージを以下に貼り付けます。