GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-PEACHで mbed のWav再生サンプルを使いUSB内のWavファイル再生の実験を行っています。
(os.mbed.com/.../
このサンプル及び、ライブラリでは、Audio/Camera Shield のLine Out の音量の調整はできないのでしょうか?TLV320_RBSP の outputVolume で 音量調整できると期待してテストしたのですが
ライブラリAPIを よく見ると Headphone out volume control. と書いており、実際音量の変化もありませんでした。
outputVolume は Audio/Camera Shieldの Stereo Headphone out の出力を変化しているということでしょうか?音量調整不可であれば代替え案を検討しようとしております。
アドバイスいただけないでしょうか。