GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
IDE for GR 0.4.0でSNシールド向けのスケッチを作ってます。
SNシールド上のSAIC500のレジスタをデフォルトの設定から
変更したいのですが。(設定テーブルはSA-Designerで出力してます)
変更方法を教えてください。
k.tomohiro
自己レスです。
\ide4gr-0.4.0\hardware\arduino\rl78\libraries\SNShield\SNShield.cpp
にSAIC500用の設定テーブルがありますがこれを更新しても反映されていないようにみえます。
同一フォルダにSNShield.oがありますが、これを削除してIDEでコンパイルしても
スケッチはコンパイルエラーなしで終了しますし、SNShield.oも新規に生成されません。
Arduino IDE はテンポラリファイルを Windows では
ユーザーフォルダ(例:C:/Users/fujita)/AppData/Local/Temp/buildなんとか
辺りに作るので、上のフォルダの下に SNShield/SNShield.cpp.o というファイルができてるかと思いますがそれがそれです。
fujitaさん、ありがとございます。
確かにファイルありました。SNShield/SNShield.cpp.oありました。
まだ、解決できていないです。ご存知の方、教えてください。
K.Tomohiro