GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
ちょっとご意見をうかがいたいです。
やりたいことは、センサーネットワーク系のワークショップで、LinkSprite社のJPEGカメラ、温度センサー、照度センサー、XBee WiFiなどを使い、、お庭、鉢植え、ペットなど、ご本人が見たいものをサーバーに上げ(ここから重要)、周りのみんなも見て楽しめたらどうかと思って構想中です。イメージはWebブラウザを開いたら50個ぐらいの小窓に色々な方の野菜や花、犬、猫などを見れる感じです。
運営側としては、SAKURA、あるいはKURUMIと、JPEGカメラ、センサー類、XBee WiFiなどを用意したいと考えています。サーバー側は最初Pachubeなど考えたのですが、画像を上げるのができなそう(?)なので、Webコンパイラのサーバーを使って、まずは独自の小窓サイトを作りたいと考えています。
以下の2択フォームでお返しいただけるとありがたいです。
1.やりたい!さらに自分なら( コメント )こうしたいけどね。
2.微妙。。だって( コメント )だもん。
1. 結構近いことを漠然と計画してます。さくらちゃんにセンサーサーバーやらせようと思っているけど、外部サーバーの方が良いかな。ただプライバシーをどう確保するか?
chobichanさん、ありがとうございます。なるほど、サーバーをどこに持つかは検討要素ですね。IP固定のクラウドの方が「みんな構想」としてやりやすいかなと思いました。
プライバシーは、そうですね、少なくともご本人の合意は必要ですが、何かあったときはサーバー側でブロックするしかないかもしれないですね。
ゾーンを設定して、このゾーンはprivate、このゾーンはpublicと使い分けできるようにしてもらいたい。
private設定ができないなら、積極的に利用したいというモチベーションが保てないと思う。
たぶん当たり障りの無い事を惰性でやる感じ。