こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんからRenesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン)が出ていましたので触ってみることにしました。Renesas Extensions for Visual Studio Code(テクニカルプレビューバージョン) 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas_extension_of_vscodeRenesas VS Code Extension Helptool-support.renesas.com/e2studio/vscode/docs/debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplusVisual Studio 2022 Community EditionでRX MCUやRL78 MCUのSoftware Developmentが出来るか試してみようと思いますcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7703/visual-studio-2022-community-edition-rx-mcu-rl78-mcu-software-developmente2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/7713/e2-studio-cmake
こんにちは。NoMaYです。私が良く見るニュースサイトで、AIコーディング副操縦士たるGitHub Copilot + VSCode + Pythonの記事が目に留まりました。なんか凄そうです。(C++言語はサポートされているようですが、C言語はサポートされていないようです。 そんなことでは無くて、CopilotからのC++言語での提案に比べるとCopilotからのC言語での提案はちょっと劣りますよ…
以下、まずは片側がビルド出来ただけですけれども、先程ビルド出来たプロジェクトファイル一式を添付しておきます。なお、VSCodeの問題ウィンドウを開くと(カラクリは予想が付くにせよ)ゲンナリするメッセージが表示されていました。・ RXスマートコンフィグレータを使用しない設定でe2 studioでプロジェクト生成したもの tb_rx130_ccrx_minimal・ RXスマートコンフィグレータを使用したTB-RX130のオフィシャルLED点滅サンプルプログラム tb_rx130_r20an0468jj0100_blinkyissue_RenesasVSCodeExtension_20230308.zip ← まだtb_rx130_ccrx_minimalしかビルド出来ませんちなみに、以下の行を追加してビルドしただけです。(先程投稿した環境変数のPathの設定の件もありますけれども。)tb_rx130_ccrx_minimal/cross.cmake
# Set the environment root directory# It can be used to specify the target environment location# e.g compiler's location. This variable is most useful when crosscompiling.#(Should avoid spaces in the path or have to escape them)# Unfortunately, in certain cases, Libgen causes the following error even if CMAKE_FIND_ROOT_PATH is set.# F0563400:Cannot execute "prelnk"# You msut set the Path environment variable to contain the CC-RX's bin folder path in the Windows' control panel.SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH C:/Renesas/CS+/CC/CC-RX/V3.05.00/bin)if (NOT CMAKE_FIND_ROOT_PATH)message("Toolchain path not defined. Please use CMAKE_FIND_ROOT_PATH variable to set the toolchain's bin folder")endif()以下省略
以下、VSCodeの問題ウィンドウの画面コピーです。