CS+ Ver8.09 のインストール

こんにちは、NAKAといいます。

会社で個人パソコンの更新があり(Win10 64bit Ver:21H2)cs+のVer8.09とUSBドライバ(REN_USB_Driver_x64_for_Renesas_MCU_Tools__V27700_UID_20190121)

をインストールしたのですが

(1)PC起動時及びCS+終了時に


(2)CS+開始時に

③アップデートマネージャ起動時

のようなポップアップがでます。


通常の使い方 ビルド ⇒ デバッグ はできるようです。


インストールに失敗したのでしょうか?
アンインストールして再インストールの必要がありますでしょうか?

最近、会社のプロキシに引っかかって開発環境が上手く入らないことが多いです。
その影響?

Parents
  • 同症状です。CS+を管理者権限で実行すると、①と③は出てこなくなると思います。
    ②はCS+固有の問題ではないようで、解決できていません。

  • 皆さん、ありがとうございます。

    よくわからないので、アンインストールして古いのV8.01を入れなおしました。
    こちらは大丈夫でした。
    古いの入れて、アップデート?とりあえず良くなったので様子見!

  • NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。

    それって、最近のCS+のバグ確定のような、、、(ちなみに、私は大昔のWindows NT以来の習慣で、自分のアカウントはアドミン権限です。大昔は、パソコン向けにしろマイコン向けにしろ、開発ツールはそうでないとちょっとやり難かったからだと思う。おまけにパソコン少年ならぬパソコン青年でもあったので色々インストールしていたこともあり、、、)

Reply
  • NAKAさん、こんにちは。NoMaYです。

    それって、最近のCS+のバグ確定のような、、、(ちなみに、私は大昔のWindows NT以来の習慣で、自分のアカウントはアドミン権限です。大昔は、パソコン向けにしろマイコン向けにしろ、開発ツールはそうでないとちょっとやり難かったからだと思う。おまけにパソコン少年ならぬパソコン青年でもあったので色々インストールしていたこともあり、、、)

Children
  • NoMaY先生!


    今まで、何も考えずに agree と next を押し続けてました。(^_-)-☆

    shingo243さんも同じ症状とのことですが、FAQに特に書き込みも無かったので微妙ですね!