FreeRTOSにおけるタスクの遷移について

RX66N + FreeRTOSの環境で開発をしております。

FreeRTOSがらみの質問なので場違いかもしれませんが、アドバイスいただけたらお願いします。

まず、OSの設定としては

・プリエンプティブスケジュール(configUSE_PREEMPTION=1)

・タイムスライスOFF(configUSE_TIME_SLICING=0)

で使用しています。

同じ優先度のタスクAとタスクBがあり、タスクAがRunning、タスクBがBlocked状態とします。

この時タスクAがタスクBのBlocked状態を解除するシステムコールを呼んだとします。

タスクの状態としてはAがRunning、BがReadyになると思いますが、

タスクAがBlockedに入る前にタスクBに遷移するのは仕様ですか?

また、上記のように同じ優先度の2つのタスクがRunningとReadyステータスだった場合、

割込みやより優先度の高いタスクの実行により切り替わることはありますか?

同じ優先度でタイムスライスがオフであれば、実行中のタスクがBlockedに入るまでもう一方のタスクには

切り替わらないつもりでいたので戸惑っております。

(以前使用していたitron準拠のOSではそのような動きはしなかった認識です)

よろしくお願い致します。

■環境

・RX66N

・RX ファミリ Renesas FreeRTOS

・e2studio

・CC-RX v3

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    まだ、APIの使い方との兼ね合い、とか、コンフィグレーションの他の設定との兼ね合い、とか、可能性があるかも知れませんけれども、今回の話題の捉え方の1つの考え方として、以下の事例との類似性みたいなのが頭に思い浮かびました。

    コンパイラのコード生成の話題:

    ・ 以前に使っていたマイコンのコンパイラでは以下のコードで正しく外部変数をリードするコードが生成されていた

    ・ ところが、今回使い始めたマイコンのコンパイラでは外部変数をリードするコードが生成されない

    extern int flag_set_reset_in_interrupt;

    void func(void)
    {
        。。。
        flag_set_reset_in_interrupt = 0;
        。。。
        while(flag_set_reset_in_interrupt == 0)
        {
            。。。
        }
        
        。。。
    }

     
    ・ 今は、変数宣言にvolatileを付けて下さい、というリプライに食い下がってくる人はいないでしょうけれども、、、

    ・ 組み込みソフトウェアならば、外部変数が割り込みで変更される可能性は当たり前なのだから、コンパイラのバグでしょ!、そんな最適化を導入したこと自体がバグでは?、というのも的外れで無いのかもと思いますけれども、、、

    ちょっと、そういうことが、頭に思い浮かびました。

    なので、この後のどこかの時点で、以下のような流れが要るのかなぁ?、と思いました。

    ・ 同一優先度の別タスクに意図せず(以前に使っていたμITRON系RTOSとは違うタイミングで)切り替わることで問題が発生したことは分かるのですが具体的な問題としてどんなものなのか?

    ・ 問題を一般化出来るのなら、ひょっとして、FreeRTOSでの何かのAPIの定番の使用例みたいなのがあったりするのかな?(上記の例で言えば、変数宣言にvolatileを付けて下さい、といったような感じのもの、みたいな、、、)

  • NoMaYさんこにちは。
    お久しぶりです!NORTiとFITの共存の件(GitHub更新しました)も何か問題ありましたらご連絡くださいw

    volatileのたぐい・・と思ったら、JoさんのはRX66Nでした。私はRX65Nでテストしましたが、FreeRTOSのポーティングが別みたいです。なにか微妙に違うかもしれないですね。

    readme.txt
    The following table shows which port is recommended to be used.
    
    
    RX MCU Group    CPU     FPU         FPU         Port Layer
                    Core    (Single     (Double     CC-RX                   GNURX               ICCRX (*6)
                    Type    Precision)  Precision)
    
    RX110           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX111           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX113           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX130           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX13T           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    
    RX210           RXv1    No          ---         Renesas/RX200 (*3)      N/A (*3)            N/A (*3)
    RX21A           RXv1    No          ---         Renesas/RX200 (*3)      N/A (*3)            N/A (*3)
    RX220           RXv1    No          ---         Renesas/RX200 (*3)      N/A (*3)            N/A (*3)
    RX230,RX231     RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX23E-A         RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX23W           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX23T           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX24T           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX24U           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    
    RX610           RXv1    Yes         ---         N/A (*4)                N/A (*4)            N/A (*4)
    RX62N,RX621     RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX630           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX634           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX63N,RX631     RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX64M           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX65N,RX651     RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX66N           RXv3    Yes         Yes         Renesas/RX700v3_DPFPU   GCC/RX700v3_DPFPU   IAR/RX700v3_DPFPU
    RX62T           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX62G           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX63T           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX66T           RXv3    Yes         No          Renesas/RX600v2 (*5)    GCC/RX600v2 (*5)    IAR/RXv2 (*5)
    
    RX71M           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX72M           RXv3    Yes         Yes         Renesas/RX700v3_DPFPU   GCC/RX700v3_DPFPU   IAR/RX700v3_DPFPU
    RX72N           RXv3    Yes         Yes         Renesas/RX700v3_DPFPU   GCC/RX700v3_DPFPU   IAR/RX700v3_DPFPU
    RX72T           RXv3    Yes         No          Renesas/RX600v2 (*5)    GCC/RX600v2 (*5)    IAR/RXv2 (*5)
    
    Notes:
    
    *1: If the application writer wants to use their own tick interrupt configuration when tickless idle
    functionality is not used, please define configSETUP_TICK_INTERRUPT() (in FreeRTOSConfig.h) and provide
    the configuration function.  Please be aware that port.c is hard coded to use CMT0 though it seems to be
    configured to use any CMTn according to the definition of configTICK_VECTOR (in FreeRTOSConfig.h).
    
    *2: If the application writer wants to use their own tick interrupt configuration when tickless idle
    functionality is used, please modify port.c for the configuration.  Please be aware that port.c is
    hard coded to use CMT0 though it seems to be configured to use any CMTn according to the definition of
    configTICK_VECTOR (in FreeRTOSConfig.h).
    
    *3: RX100 ports are also available.
    
    *4: RX600 ports use MVTIPL instruction but RX610 MCUs don't support this instruction.
    
    *5: RX700v3_DPFPU ports are also available with the following definition in FreeRTOSConfig.h.
    
    #define configUSE_TASK_DPFPU_SUPPORT            0
    
    *6: PriorityDefinitions.h has to be provided for port_asm.s in case of other than RX700v3_DPFPU port.
    It contains two definitions of interrupt priority like the following.
    
    #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY         1
    #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    4
    
    
    For more information about Renesas RX MCUs, please visit the following URL:
    
    https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx.html
    

    ってFreeRTOSのログ見たら、この一覧表コミットしたのNoMaYさんですか?すごい。


Reply
  • NoMaYさんこにちは。
    お久しぶりです!NORTiとFITの共存の件(GitHub更新しました)も何か問題ありましたらご連絡くださいw

    volatileのたぐい・・と思ったら、JoさんのはRX66Nでした。私はRX65Nでテストしましたが、FreeRTOSのポーティングが別みたいです。なにか微妙に違うかもしれないですね。

    readme.txt
    The following table shows which port is recommended to be used.
    
    
    RX MCU Group    CPU     FPU         FPU         Port Layer
                    Core    (Single     (Double     CC-RX                   GNURX               ICCRX (*6)
                    Type    Precision)  Precision)
    
    RX110           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX111           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX113           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX130           RXv1    No          ---         Renesas/RX100 (*1,*2)   GCC/RX100 (*1,*2)   IAR/RX100 (*1,*2)
    RX13T           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    
    RX210           RXv1    No          ---         Renesas/RX200 (*3)      N/A (*3)            N/A (*3)
    RX21A           RXv1    No          ---         Renesas/RX200 (*3)      N/A (*3)            N/A (*3)
    RX220           RXv1    No          ---         Renesas/RX200 (*3)      N/A (*3)            N/A (*3)
    RX230,RX231     RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX23E-A         RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX23W           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX23T           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX24T           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX24U           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    
    RX610           RXv1    Yes         ---         N/A (*4)                N/A (*4)            N/A (*4)
    RX62N,RX621     RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX630           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX634           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX63N,RX631     RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX64M           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX65N,RX651     RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX66N           RXv3    Yes         Yes         Renesas/RX700v3_DPFPU   GCC/RX700v3_DPFPU   IAR/RX700v3_DPFPU
    RX62T           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX62G           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX63T           RXv1    Yes         ---         Renesas/RX600           GCC/RX600           IAR/RX600
    RX66T           RXv3    Yes         No          Renesas/RX600v2 (*5)    GCC/RX600v2 (*5)    IAR/RXv2 (*5)
    
    RX71M           RXv2    Yes         ---         Renesas/RX600v2         GCC/RX600v2         IAR/RXv2
    RX72M           RXv3    Yes         Yes         Renesas/RX700v3_DPFPU   GCC/RX700v3_DPFPU   IAR/RX700v3_DPFPU
    RX72N           RXv3    Yes         Yes         Renesas/RX700v3_DPFPU   GCC/RX700v3_DPFPU   IAR/RX700v3_DPFPU
    RX72T           RXv3    Yes         No          Renesas/RX600v2 (*5)    GCC/RX600v2 (*5)    IAR/RXv2 (*5)
    
    Notes:
    
    *1: If the application writer wants to use their own tick interrupt configuration when tickless idle
    functionality is not used, please define configSETUP_TICK_INTERRUPT() (in FreeRTOSConfig.h) and provide
    the configuration function.  Please be aware that port.c is hard coded to use CMT0 though it seems to be
    configured to use any CMTn according to the definition of configTICK_VECTOR (in FreeRTOSConfig.h).
    
    *2: If the application writer wants to use their own tick interrupt configuration when tickless idle
    functionality is used, please modify port.c for the configuration.  Please be aware that port.c is
    hard coded to use CMT0 though it seems to be configured to use any CMTn according to the definition of
    configTICK_VECTOR (in FreeRTOSConfig.h).
    
    *3: RX100 ports are also available.
    
    *4: RX600 ports use MVTIPL instruction but RX610 MCUs don't support this instruction.
    
    *5: RX700v3_DPFPU ports are also available with the following definition in FreeRTOSConfig.h.
    
    #define configUSE_TASK_DPFPU_SUPPORT            0
    
    *6: PriorityDefinitions.h has to be provided for port_asm.s in case of other than RX700v3_DPFPU port.
    It contains two definitions of interrupt priority like the following.
    
    #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY         1
    #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    4
    
    
    For more information about Renesas RX MCUs, please visit the following URL:
    
    https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx.html
    

    ってFreeRTOSのログ見たら、この一覧表コミットしたのNoMaYさんですか?すごい。


Children
  • ふぐりんさん、シェルティさん、NoMaYさん、こんにちはJoです。

    皆様お忙しい中いろいろとご検討いただきありがとうございます。
    私のほうから何も報告できず申し訳ないです。

    こちらの現在の開発環境がNORTi向けに作ったプロジェクトを流用してFreeRTOSで動かしているため、同一優先度のタスクが意図せず切り替わることが仕様としてあるのであれば、コードの作りに問題がないか確認が必要なのと、優先度など再調整が必要だなと思ったまでです。もしくは私の気づいていないOSの設定などがあれば助言いただければと考えておりました。

    なのでタスク切り替えの仕様がRTOSと違うことで絶対的な問題があるかというと、今のところそうは思っていません。

    NoMaYさんが書かれているように定番の実装例のようなものでコントロールできればありがたいですね。