こんにちは。NoMaYです。以下のとても古いアプリケーションノートのデモプログラムが今もダウンロード出来ることに気付きましたので、いつものように、ちょっと好奇心からスレッドを立ててみました。いつものように、ぼちぼちと続きます。RX62Nグループ OSアダプタレイヤー: RI-600とFreeRTOSの点滅デモンストレーションR01AN0765JS0102 Rev.1.02 2013.03.22ZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx62n-group-os-adaptor-layer-ri-600-and-freertos-blinky-demonstration-rev102-sample-codePDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx62n-group-os-adaptor-layer-ri-600-and-freertos-tm-blinky-demonstration-rev102RX62Nグループ RI600とFreeRTOS(TM)用のユーザーマニュアルおよびAPI仕様R01AN0766JS0100 Rev.1.00 2012.03.05PDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx62n-group-os-adaptor-layer-user-manual-and-api-specification-ri600-freertos-tm-rev100
こんにちは。NoMaYです。くだんのデモプログラムはHEWのワークスペースだったのですけれども、CS+でも開くことが出来ましたので、まずはビルドしてみました。ワークスペースは2つあって、1つはRI600用、もう1つはFreeRTOS用、となっていて、どうやら、RI600用のワークスペースの方で実行させたコンフィグレータの生成ファイルの内容を、FreeRTOS用のワークスペースの方で利用する(エディタでコピペする?)、ということになっているみたいでした。そして、現状では、前者はビルド出来なくて、後者はビルド出来た、という状況です。なお、とても古いアプリケーションノートですので、マイコンもコンパイラも昔のものを対象としていますし、それぞれのRTOSも昔のもの、だったりします。以下、CS+の画面コピーです。RI600用 → ビルド出来なかったan_r01an0765js0102_rx_apl/workspace/CCRX1_2/RX62N_Adaptor_Layer_RI600_FreeRTOS/RX62N_RI600_Adaptor_Layer.hwsFreeRTOS用 → ビルド出来たan_r01an0765js0102_rx_apl/workspace/CCRX1_2/RX62N_Adaptor_Layer_RI600_FreeRTOS/RX62N_FreeRTOS_Adaptor_Layer.hws