こんにちは。
私の回路接続図を以下に示します
jlinkを使ってデバッグすると正常にデバッグできなくなります。
1.RX72MはJTAGとFINEをサポートしていますか?
2.私の回路接続図は正しいですか?
構成の設定方法、または関連ドキュメントはありますか
E2LiteもJ-Linkも持っていいてRX72Mもボードを作ったことありますが、E2LiteがあるのでJ-Linkで使ったことないのですが、電気的にはRX Fine Adapter相当のものがあれば繋がります。Pinout for FINE ConnectionあとはIDEの設定です。スマートコンフィギュレータを使っていると思いますが、オンチップデバッグ設定を該当するもの。そして、デバッグ構成を開いてDebuggerタブの設定を確認してみてください。食い違っているだけだと思います。確認項目は
1) Debug hardware: Segger JLink(RX)
2) Connection Settings (オンチップデバッグ設定がFINEで接続タイプがJtagだったりするとデバッグできません)
3) クロック設定
などです。