Renesas Flash Programmerを使用したデータフラッシュへの書き込みについて

こんにちは。Hiroと申します。

今までRenesas Flash Programmerはコードフラッシュへのmotファイル書き込みにしか使用した事がありません。
今度、データフラッシュの指定アドレスに数バイトの初期設定値を書き込んで出荷する事になりました。
 具体的にはRL78マイコンのデータフラッシュ領域 0xF1000番地から8バイトほどのデータを書き込みたいです。
 最終目標としてはコマンドラインから書込み実施する事です。writeオプションが使用できればよかったのですが・・・

ユーザーズマニュアルを見てみたのですが、コードフラッシュにデータを書き込む方法はよく判りませんでした。
ユニークコードが該当するのかと思い、サンプルの通りにユニークコードファイルを作成して実験してみたのですが
いまひとつ法則性が判らず、思った通りのデータが書き込めません。

素人丸出しの質問で恐縮ですが、御教示いただけますと幸いです。

Parents Reply Children
No Data