E2エミュレータのフラッシュプログラムを使って1wire UART方式でプログラムを書き込もうと思っています。
市販でE2エミュレータとターゲットを接続するケーブルを売っているところないですか
わわいです。
そういうケーブルは自分で作りますね(あるいは周りの誰かに作ってもらう?)
回答ありがとうございます。いつもなら自作するのですが、便利で楽できるところがあれば助かります。
ターゲット側も同じコネクタ(14ピンのMILコネクタでしたっけ)のケーブルであるなら売ってるところもあるでしょうけど、そうでないならまず無いでしょうね
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/62250/