e2studioのDeveloper Assistanceのドラッグアンドドロップが壊れた

e2studioのDeveloper Assistanceで

関数をコードにドラッグアンドドロップできると思いますが、

下図のように、ドロップすると「C」とだけ表示され、うまくいきません。

半年くらいe2studio使ってますが、今までは普通にできていました。

どの関数もこの状態です。e2studio再起動しても駄目です。

どうすれば直りますか。。。

  • > 半年くらいe2studio使ってますが、今までは普通にできていました。
    > どの関数もこの状態です。e2studio再起動しても駄目です。
    ワークスペースが汚れて来ると動作がおかしくなることがあります。
    ワークスペースを作り直して(次の起動時に違うフォルダをワークスペースとして指定)、
    そこにプロジェクトをインポートし直してみてください。

    それでもだめなら一回(リビルドの時のCleanではなく) -clean を付けてe2studio.exeを起動してみるとか。
    cf. Stackoverflow - Eclipse Workspace Corrupted due to improper shutdown
    https://stackoverflow.com/questions/17336606/eclipse-workspace-corrupted-due-to-improper-shutdown
    問題がワークスペースにあるのでなく、キャッシュ情報に問題がある場合に -cleanは有効。効くかどうかはやってみないと分かりません。
    cf. FAQ - e² studioが起動しない、起動しても勝手に終わってしまう
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17797618

  • 同じワークスペースの他のプロジェクトでは問題が起きてないため

    e2studioではなく、プロジェクトに問題がありそうです。