RN72NにてRMWV6416Aシリーズの(4M word * 16bit)のSRAMを使用してます。SRAMを使用するのは初めてです。
以下の問題が発生しており、原因と解決方法が分からないためこの問題に心当たりがあれば、教えていただければ幸いです。
CS7にSRAMを接続して、アドレス出力はA0~A22に設定。SRAMのアドレス0x0100 0000に0001を書き込み実行し、成功します。ここからが問題で上記実行で、アドレス0x0104 0000にも0001が書き込まれます。さらにアドレス0x0108 0000にも0001が書き込まれます。さらにアドレス0x01C0 0000にも0001が書き込まれ、0x0100 0000から0x40000の倍数のアドレスに0001が書き込まれ、この規則が続いて0x01FC 0000まで0001が書き込まれます。
アドレス0x0103 FFF0に1111を書き込み実行し成功します。この実行においても、アドレス0x0107 FFF0に1111が書き込まれます。以降、0x0103 FFFFから0x40000の倍数で同時に書き込まれてしまいます。
書き込む値は特に関係なく、同時にSRAMの0x40000の倍数のアドレスに規則的に書かれてしまいます。
また、0x0104 0000に0001を書き込むと同様に0x0100 0000から0x40000の倍数で0001が同時に書き込まれます。
書き込まれる値はe2studioでデバックし、メモリの画面で確認しています。
この現象を解決したく、原因と解決方法にもし心当たりがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
わわいです
どっかのアドレス線がアドレス出力にならずに固定されてます
あるあるなのが、アドレス線がGNDやらVccとショートしてる、とか、初期化でスカこいてきちんとアドレス出力になってないとか。
まずはテスター持ってきて、きちんとアドレス出力と接続されてるか、他のピン、パターンとショートしていないかをチェック、オシロを持ってきて、そのアドレスラインにきちんとアドレス値が出力されてるかチェックですね