以前HEW4で開発した製品の保守のため、以下のツールチェーンをさがしてます。
H8S H8/300用ツールチェーン Ver6.0.3.0
どこかのサイトでダウンロード可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
コンパイラ単体だとVer.6.0.2 Release2まではありますね。もしかすると最終リリースのHEWインストーラとセットになっているかもしれません。www.renesas.com/.../high-performance-embedded-workshop-v40901-full-update
早々のサポートありがとうございます。
ダウンロードしてみましたが、HEW4本体のアップデートのみの実行でした。
現在の環境はまずHEW3をCDからインストールしました。この時点でツールチェーンはV6.0.0.0がインストールされました。
次にHEW4をCDからインストールしました。ツールチェーンにV6.1.1.0が追加されました。
保守対象品のmotファイルとそれぞれのツールチェーンでビルドしたmotファイルが一致せず、今回のポストとなりました。
保守対象品の資料を見るとツールチェーンV6.0.3.0で開発されたようです。
ちなみにV6.0.2.0はどこでダウンロード可能でしょうか?
V6.2.2.0しか見つかりませんでした。
https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/cc-compiler-package-h8sx-h8s-h8-family#downloadsこの中から辿れます。そしてこれwww.renesas.com/.../h8sxh8sh8-cc-compiler-package-v602-release-02
ありがとうございます。
私もここはチェックしました。老眼の私も見間違えました。
よく見ると、V6.2.2でした。
あとここには、V6.1.3のアップデートもあるのですが、こちらはexeで実行しようとするとOSが対応していないと怒られます。
この時代だとWindows XPとかだったり?
資料には2007年開発になってます
Windows11でHEW4が動くのも奇跡でしょうか?
現状保守のスタートにも立てません。
おそらくですが、32bit版のWindowsであれば動くと思います。
Windows10なら32bit版が手に入るかも。中古パソコン入手でしょうね。
それかVM Wareみたいな仮想環境に32bit版Windowsを入れて試すとかかと。
すぐには用意できそうにありません。
また、結果をお知らせいたします。
ルネサスのHPにWindows11の動作確認表がありました。
ルネサス開発環境のWindows® 11対応状況 | Renesas
(あれ、)
Ver7.0.0が動作確認済みらしい
Ver6系列と違ってVer7系列は今も購入可能ですよ。