HEWの出力ファイルについて

HEWの出力ファイルについてですが、binとmotファイルを2つ出力することはできますでしょうか? 今は、出力ファイルの設定を変えて2つのファイルを作成しています。 よろしくお願いいたします。
Parents Reply Children
  • どの程度までHEWやコマンドラインの使い方を知っているかにもよりますが

    RXを例にすると

    方法1.ビルドフェーズを追加する

     順番はどちらでもいいのですが、リンカフェーズでbinを作成、リンカフェーズの後に新規フェーズを追加してこちらでmotを作成する。

     リンカの使い方を知っている必要があります。

    方法2.MAKEビルドを行う

     bin出力設定でmakeファイルを出力します。一方でmot出力設定にしてmakeファイルを出力し、両者の差分と取ります。恐らくリンカ部分のみ異なると思いますが、binのリンカ出力部分をmotリンカ出力部分に追加します。

    --makeの概要--

    1.ライブラリジェネレータ

    2.コンパイラ

    3.リンカ(bin出力)

    4.リンカ(mot出力) ← 追加

    いずれにせよ、設定以後のビルドではbinとmotの両形式が出力されます。

    下記画像は方法2.で出力したものです。