CSPlus_CC_Package_V30000がインストールできません

最近、CS+へアップグレードが行われ、以前使用していたCubeSuite+が消えてしまい、GR-SAKURA(RX200)等のマイコンが開発出来なくなりました。
バージョンアップユーティリティーでは「CC_Package_V30000」がインストールされていません。しますか?
というダイアログが繰り返し出ており、何度もチャレンジしてインストールできなかったため、
全てアンインストールして、新たにCS+ for CCをインストールしようとしましたが、
以下のようになり、インストールできません。(ProgramFiles内のプログラムも削除されていること確認済み)
解決方法がありましたら、ご教授お願いいたします。

なお、パソコンは
windows7 SP1 64bitです。

  • Kazuhiro Ueda さん

    もしかして評価版?

  • >IKUZOさん

    評価版です。 容量制限以外にも制限があるのでしょうか?

  • チョコです。

    いくつか気になる点があります。

    > 全てアンインストールして、

    ということですが,表示されている画面のイメージを見ると,すべてのプログラムがインストール済で,インストールがパスされたメッセージです。どのようにしてアンインストールされたのでしょうか。

    (CS+は32ビットのプログラムなので,ProgramFilesフォルダではなく,ProgramFilesx86フォルダにインストールされているはずです。)

    もし,ゴミ箱を使ったなら,元に戻してから下記の統合アンインストーラでアンインストールしてください。

    プログラムのアンインストールは"スタートメニュー"の"すべてのプログラム"の"Renesas Electronics CS+"にある"統合アンインストーラ"を使用してください。(コントロール パネルではプログラム以外のファイルが残ってしまいます。)

    その後に再度インストールを行い,その時の画面がどうなっているかをご確認ください。