Windows7にてFDT V4.09 Release2(無償版)を使用していましたが、
このたびWindows10にアップグレードを行いました。
すると、起動時に"The security file in use is corrupted or out o date. Request a new UNLOCK key and enter it here"
のようなダイアログが出るようになり先に進めなくなってしまいました。
再インストールをしても状況は変わりませんでした。
これはFDT自体がWindows10未対応だからなのか、それとも有償版なら使用できるのか、
解決策があれば教えて頂きたいです。
R8C/M13Bの書き込みをするのが目的です。
TTkatoさん
FDTのサポートが終わってしまっているので、WIN10対応は難しいかもしれませんね。。。