毎度お世話になってます。
この頃はHEWをやめて、専らCS+を使っているのですが、AP4と言うのはCS+内蔵のコードジェネレータ(CG)と同じ物と理解しています。
つまりCS+のCGを独立させた物・・・で、合ってますか?
またPDGと言うのはライブラリをコールする形のコードを生成するCGである・・・これも合ってますか?
でですね、AP4とPDGはどのように使い分けてらっしゃいますか?
未だPDGは使ったことが無く、専らCS+内蔵のAP4でのコード生成に頼ってばかりなんですが「こう言うときはPDGの方が楽ちん」とかありましたらお教えください。