Applilet EZ PL for RL78 改善要望

Applilet EZ PL for RL78 V1.0J, V2.00J を試してみました。

デジタル回路版電子ブロックという感じで興味深いツールと思いましたが、少々使いづらい点もあったので改善要望として挙げておきます。

> 本ツールは評価版です。本ツールに関するテクニカルサポートは受け付けておりません。

と明記されていることは理解しており、返答等を求めているものではありません。

Parents
  • fujita nozomu 様

    管理人のAyrです。

    ApEZPL RL78 V2開発の担当者から私の方に下記の回答がありましたので
    回答させていただきます。

    -----------------------【回答】----------------------------------------------
    貴重なご意見、ありがとうございます。

    ApEZPL RL78 V2は、V1でのコード生成効率の悪さを、CC-RL対応にすることで、改善しようとしたものですが、ご指摘いただいていますように、改善すべき点は多数あります。
    このツールを出来るだけ使いやすいものにすることで、「GUI操作だけで簡単に、マイコンのプログラムを生成する」というコンセプトに近づきたいと思っています。

    いただいたご意見は、開発方針の参考とさせて頂きます。
    ---------------------------------------------------------------------
  • ありがとうございます。反応があると嬉しいです。
    次期更新の際の意見のひとつとして頂けたら幸いです。
Reply Children
No Data