Applilet EZ PL for RL78 改善要望

Applilet EZ PL for RL78 V1.0J, V2.00J を試してみました。

デジタル回路版電子ブロックという感じで興味深いツールと思いましたが、少々使いづらい点もあったので改善要望として挙げておきます。

> 本ツールは評価版です。本ツールに関するテクニカルサポートは受け付けておりません。

と明記されていることは理解しており、返答等を求めているものではありません。

Parents
  • ・書き込み方法がお手軽でない

    現状の Applilet EZ PL for RL78 はマイコンへの書き込み装置として E1 が必須となっているようですが、Applilet EZ PL for RL78 の謳い文句にある「お手軽・安価なプログラム開発環境」としては E1 は専門的な装置であり、お手軽さや安価からは遠い印象です。

    Applilet EZ PL for RL78 V2.00 のターゲットとしているマイコン RL78/G10 や RL78/G11 はどちらも書き込み方法としてシリアル・プログラミングをサポートしており、その方法に使用できそうな安価な USB シリアル変換装置も販売されているようです。そういった装置にも対応されゝば Applilet EZ PL for RL78 の利用される機会も増えるのではないでしょうか。

  • > ・書き込み方法がお手軽でない
    >
    > 現状の Applilet EZ PL for RL78 はマイコンへの書き込み装置として E1 が必須となっているようですが、

    あれ? V2.00 の「設定(S)」→「フラッシ・メモリ・プログラマ(M)」で表示されるダイアログで COMポートの設定ができるな?

    Applilet EZ PL for RL78 の頁を見て E1 必須と理解したのだけど、内容が適切でないということかしら?

    # ↑のダイアログでキャンセルが「CANCEL」なのは直すべきだよなあ。

  • 自己レス

    あれ? V2.00 の「設定(S)」→「フラッシ・メモリ・プログラマ(M)」で表示されるダイアログで COMポートの設定ができるな?

    Applilet EZ PL for RL78 Ver 2.00 で USB シリアル変換ケーブルと自作のアダプタを使用して、COM ポート経由での書き込みができることを確認しました。

Reply
  • 自己レス

    あれ? V2.00 の「設定(S)」→「フラッシ・メモリ・プログラマ(M)」で表示されるダイアログで COMポートの設定ができるな?

    Applilet EZ PL for RL78 Ver 2.00 で USB シリアル変換ケーブルと自作のアダプタを使用して、COM ポート経由での書き込みができることを確認しました。

Children
No Data