CubeSuite+ を使って、RX63Tの開発を行っております。
「ビルド・プロジェクト」を行うと、全ファイルがコンパイルされてしまい、非常に時間がかかります。
変更したファイル、影響のあるファイルのみをコンパイルしたいのですが、いい方法があれば教えてください。
> CubeSuite+ を使って、RX63Tの開発を行っております。
CS+ でなくて旧版の CubeSuite+ で合ってますか?
http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/List.html
> CubeSuite+
> ルネサス統合開発環境「CubeSuite+」は、2014年10⽉1⽇リリースのV3.00.00より、製品名を「CS+」に変更いたしました。
使われてる CubeSuite+ のバージョンや実行環境等も明らかにされると問題解決に近づくかもしれません。