e2_studioを使用して、RXマイコンの開発をしています。
FITがつかえて便利なのですが、よくわからないことがあります。
コンパイルは問題なくできるのですが、#ifdef文で有効にしている場所がエディタでグレー表示になってしまうことがあります。
依存関係更新や、クリーンをしても変わらないので、現状ではあきらめているのですが、腑に落ちません。
どなたか、解決方法をご存じではありませんでしょうか。
ifdefで判別しようとしているマクロにもよると思いますが、コンパイラで定義されているようなものでしたら、以下のC/C++ 一般設定で、関連するものをチェックすればいけるかもしれません。
以下はどういうマクロを解析に使うか確認する画面です。FITなのでGCCではないと思いますが、参考情報です。