がじぇっとるねさすの岡宮といいます。かふぇルネに投稿させていただきます。
e2studio V6.0.0に、以前のバージョンで開発していたプロジェクトをインポートしても正常に読み込まれませんでした。
実際にエクスポートしたアーカイブ(zip)は以下のリンクにあるものです。GNU RL78を使用したプロジェクトです。
adzuki_sketch_V201.zip
正常にインポートできないため、手動での設定も試みたのですが、V6.0.0ではツール設定のUIも結構変更されており、復元が困難です。
復元が困難な部分は本題からずれてしまうため記載しませんが、以前のプロジェクトをインポートできない原因、回避策についてご指南いただきたくお願いできますでしょうか。
かふぇルネではまだそのような投稿が見られませんが、皆さんは正常に移行できているのですかね?
わわいさん、コメントいただきありがとうございます。
すみません、.metadataフォルダがないのですが、以下の画像でいうと.settingですかね?
わわいさん、.metadataフォルダを削除して試してみましたが、インポートすると以下のエラーが発生してできませんでした。
エラーが発生してもプロジェクトフォルダはできあがっていたため、プロパティから設定画面を開いてみたのですが、設定は白紙状態になっており、V6.0.0を初めて起動して従来ワークスペースを開いた時と同様の症状になるようです。
んー、手動でなんとかするしかない気がしてきました。
NoMaYです。今回は"プロジェクト"の互換性が全く無くなってしまったということなのだと思います。ちょっと考察してみたのですが、わわいさんのところでよくやっている方法、というのは以下の場合に有効なのだろうと思いました。・ 何らかの理由で"ワークスペース"(の情報を保持しているファイル)が壊れてしまった でも"プロジェクト"(の情報を保持しているファイル)は壊れていない・ Eclipse製品間で"ワークスペース"(の情報を保持しているファイル)の互換性が無い状況になった でも"プロジェクト"(の情報を保持しているファイル)としては互換性があるたぶん、やっていることは以下の操作と本質的に余り変わらない、のだろうと思います。・ 新規のワークスペースフォルダを指定してEclipseを起動し、他フォルダにあった 既存プロジェクトをフォルダごと新規ワークスペースフォルダにコピーし、 コピーしたプロジェクトを既存プロジェクトのインポートで指定した、という操作あと、やっていることに近い操作としては以下の操作と近いとも言える、のではないかと思います。・ ワークスペースから一旦プロジェクトを削除した(ワークスペースフォルダに プロジェクトフォルダはそのまま残っている)が、思い直して、そこに残っていた プロジェクトを既存プロジェクトのインポートで復活させた、という操作
なるほど、CC-RXでは大丈夫なのですね。(きっとCC-RLも大丈夫なのだろう。) もしかすると、今までKPIT Eclipseから引き継いで改造して使って来たプラグインを取り止め、今回からEclipse/CDTの標準のプラグインを使うようにしたのかも知れませんね。その影響で、こうなってしまった、とか、、、[訂正]よくよく考えると、GNUでプロジェクトコンバートがダメダメなのは、Renesasさん側の話ですね、、、[追記]夏休み中に自動翻訳を試していた時は、そこまでとは思わなかった、とか今更ながら思い出しました、、、
>5.4よりも前の古いe2studioを置きなおして欲しいところです。SH2対応がv6.0.0では無くなったことへの救済策だろうと思っているのですが、v5.4.0は残っていますね。それだけではなく、それよりも前のバージョンもですか? ひょっとして、書き間違えてしまったとか?e2 studio ダウンロードページwww.renesas.com/.../e2studio.html#downloads