e2_studioでRXマイコンの開発をしています。
デバッカ―にてブレークポイントが設定できない現象が起きます。
ソースファイルが大きいとなるような気がするのですが不明です。
ファイルを分割したり、小さいファイルのソースには、ブレークポイントが設定できます。
(特定のソースファイルのみできない)
このような現象、ご経験ありますでしょうか。
折りたたみ機能が使えないのは”scalability mode”(大きなファイルを扱う時に重くなりそうな機能を省略する)に切り替わっているからだと思います。 ファイルを開き直すとscalability modeに切り替えるかを聞いて来るので、そこで「いいえ」を選べばまた折りたたみが使えるようになるのではないでしょうか?
追記:scalability modeに入るとブレークも張れなくなるみたいです。ウィンドウ→設定のC/C++→エディター→Scalabilityの設定画面でEnable scalability mode ... の行数を増やすかscalability modeで行う制限項目を全部offにしてみてください。
もし折りたたみができるようになってもなおブレークポイントが張れないなら、エディタに割り当てるメモリを増やすなど、また別な設定が必要なのかもしれません。