最近、Atom IDE(まだC/C++サポートは無い模様)とかVisual Studio Code(C/C++サポートのプレビュー版は有る模様)とか、新しい開発環境が出て来ていますね。ルネサスCS+と連携させる方法を探してみたいですね。Google検索: Atom IDE site:マイナビニュースwww.google.co.jp/search?q=Atom+IDE+site%3Anews.mynavi.jpGoogle検索: Visual Studio Code site:マイナビニュースwww.google.co.jp/search?q=Visual+Studio+Code+site%3Anews.mynavi.jp[リンク]C/C++ for VS Code (Preview)code.visualstudio.com/docs/languages/cpp[案(当面)]・ ビルドはCS+のコマンドラインモードを使用する・ ビルドエラーメッセージパーサはVisual Studio Codeのソースを改造する・ もちろんCS+のコマンドラインモードでビルドした.absファイルはCS+のGUIモードでデバッグ可能・ e² studio同梱のrenesas_cc_converter.exeでCC-RXやCC-RLの.absファイルをGDBで読める.xファイルに変換可能・ e² studio同梱のe2-server-gdb.exeでGDBとE1/E2Lite等を接続可能・ Visual Studio CodeはGDBと接続可能(任意のGDBと接続可能かは分からないが少なくともARM GDBとは接続可能な模様)[案(将来)]・ Visual Studio CodeをルネサスCS+と接続出来れば、、、(出来ればGDBを介さずに、、、)・ Visual Studio CodeをルネサスCS+のmtpjファイル内のソース情報が読めるように改造出来れば、、、
こんにちは。NoMaYです。VSCodeをダウンロードしてインストールしてみました。Microsoft C/C++ ExtensionやMicrosoft Japanese Language Packも入れてみました。環境設定を習得中です。VSCodeのダウンロードcode.visualstudio.com/参考にさせて頂けそうな記事VSCodeを使ったRXマイコン開発環境の紹介 – d-satoのマイクロマウス研修 Part8rt-net.jp/mobility/archives/14199ルネサスのマイコンをVSCodeを使ってプログラム、そしてCS+でビルド、Flash Programmerで書き込みを行う。tofu-so.hatenablog.jp/entry/2019/06/09/090000HEWでVSCodeを使うjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4757/hew-vscode[関連リンク]Google検索: Renesas RX C/C++ VSCode installwww.google.com/search?q=Renesas+RX+C%2FC%2B%2B+VSCode+installGoogle検索: Windows C/C++ VSCode installwww.google.com/search?q=Windows+C%2FC%2B%2B+VSCode+install[追記]以下、VSCodeのインストール時の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。先日の投稿にURLを書いた記事を参考にして、まずはCS+の外部エディタの設定をしてみました。CS+のプロジェクトツリー上でソースファイル名をクリックするとVSCode側で開きますね。以下、CS+で設定した内容です。
C:\Renesas\VSCode\Code.exe%FilePath% -g%FilePath%:%Line% -g
以下、画面コピーです。