総合開発環境HEWで、コンパイラはC/C++ compiler package for the H8, H8S, and H8SX family V.6.02 Release 02を使用して
H8S 2367シリーズのマイコンで開発を行っていますが、現在どのくらいROMやRAMサイズを使っているのか確認方法がわかりません。
mapファイルを見ればわかると記載されていますが、HEWを使用するのは、ほぼ初めてなので教えてください。