Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

こんにちは。NoMaYです。

ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、

Getting Started with Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/getting-started/

Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/

Amazon FreeRTOS ソースコード
github.com/aws/amazon-freertos

[関連リンク]

FreeRTOS - freertos.org
www.freertos.org/

FreeRTOS - sourceforge.net
sourceforge.net/projects/freertos/files/

FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/Renesas

Amazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls

[ニュース]

組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.html

アマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html

(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)

[追記]

もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、

ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    この先どうなるのか分かりませんが、ちょっと好奇心から、GitHub上でAmazon FreeRTOSをforkしてみました。まだforkしただけで何の変更もしていませんが、、、

    github.com/NoMaY-jp/amazon-freertos
     

  • NoMaYさん

    あけましておめでとうございます。
    シェルティです。

    毎度貴重な情報をまとめていただきありがとうございます。
    新しいスレッドの方のデータも使わせていただきます。

    FreeRTOS+TCPのコードも含める件ご検討いただき感謝です。
    こちらで単品動作できましたら、NoMaYさんのプロジェクトにマージして動作確認して、
    最終的にGitHubにRXマイコン対応のコードを入れていきたいですね。

    ニュースについてはAmazon FreeRTOSのライセンス周りの話がまとめられていてとても分かりやすいですね。周りの人との先ずの情報共有にとても効果的です。

    またこちらも進捗がありましたら共有させていただきます。

    以上です
Reply
  • NoMaYさん

    あけましておめでとうございます。
    シェルティです。

    毎度貴重な情報をまとめていただきありがとうございます。
    新しいスレッドの方のデータも使わせていただきます。

    FreeRTOS+TCPのコードも含める件ご検討いただき感謝です。
    こちらで単品動作できましたら、NoMaYさんのプロジェクトにマージして動作確認して、
    最終的にGitHubにRXマイコン対応のコードを入れていきたいですね。

    ニュースについてはAmazon FreeRTOSのライセンス周りの話がまとめられていてとても分かりやすいですね。周りの人との先ずの情報共有にとても効果的です。

    またこちらも進捗がありましたら共有させていただきます。

    以上です
Children
No Data