Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

こんにちは。NoMaYです。

ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、

Getting Started with Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/getting-started/

Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/

Amazon FreeRTOS ソースコード
github.com/aws/amazon-freertos

[関連リンク]

FreeRTOS - freertos.org
www.freertos.org/

FreeRTOS - sourceforge.net
sourceforge.net/projects/freertos/files/

FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/Renesas

Amazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls

[ニュース]

組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.html

アマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html

(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)

[追記]

もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、

ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    先ほどの投稿に添付したzipファイルでの今回の作業の詳細です。

    以下、繰り返しになりますが、概要です。

    (1) Amazon FreeRTOS v1.2.0へ追従する
    (2) シェルティさんの2018/02/24 17:43の投稿のソースをプロジェクトに取り込む(当方のzipファイルはソースを含まず)
    (3) リンクまで辿り着くようにする
    (4) rx65n-rskのプロジェクトを追加する(今まではrx65n-envision-kitのプロジェクトのみだった)
    (5) CS+のプロジェクトに変換する

    以下、詳細です。




    (1) Amazon FreeRTOS v1.2.0へ追従する

    Amazon FreeRTOS v1.1.0とAmazon FreeRTOS v1.2.0のソースツリーを比較したところ以下の通りでした。




    (1-1) .projectファイルの修正

    Amazon FreeRTOS v1.2.0ではリンクされたリソースの1つ(OTAモジュールのソースの1つ)のファイルの名前が変更(aws_ts_ota_agent.c→aws_ota_agent.c)されていましたので、それを.projectファイルに反映しました。

    今まで

            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_ts_ota_agent.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>AWS_IOT_MCU_ROOT/lib/ota/aws_ts_ota_agent.c</locationURI>
            </link>

    今回

            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_ota_agent.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>AWS_IOT_MCU_ROOT/lib/ota/aws_ota_agent.c</locationURI>
            </link>

    ちなみに、Amazon FreeRTOS v1.2.0ではSTM32L4 Discovery Kit IoT NodeのプロジェクトにもOTAモジュールのソースが追加されたのですが、以下のようにリソースのリンクされ方がTexas Instruments CC3220SF-LAUNCHXのプロジェクトとは微妙に異なっていました。

    Texas Instruments CC3220SF-LAUNCHXLのプロジェクト

            <link>
                <name>lib/aws/ota</name>
                <type>2</type>
                <locationURI>BASE_DIR_ROOT/lib/ota/portable/ti/cc3220_launchpad</locationURI>
            </link>

     

            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_ota_cbor.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>BASE_DIR_ROOT/lib/ota/aws_ota_cbor.c</locationURI>
            </link>
            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_rsprintf.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>BASE_DIR_ROOT/lib/ota/aws_rsprintf.c</locationURI>
            </link>
            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_ota_agent.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>BASE_DIR_ROOT/lib/ota/aws_ota_agent.c</locationURI>
            </link>

    STM32L4 Discovery Kit IoT Nodeのプロジェクト

            <link>
                <name>lib/aws/ota</name>
                <type>2</type>
                <locationURI>virtual:/virtual</locationURI>
            </link>

     

            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_ota_cbor.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>AWS_IOT_MCU_ROOT/lib/ota/aws_ota_cbor.c</locationURI>
            </link>
            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_rsprintf.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>AWS_IOT_MCU_ROOT/lib/ota/aws_rsprintf.c</locationURI>
            </link>
            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_ota_agent.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>AWS_IOT_MCU_ROOT/lib/ota/aws_ota_agent.c</locationURI>
            </link>
            <link>
                <name>lib/aws/ota/aws_ota_pal.c</name>
                <type>1</type>
                <locationURI>AWS_IOT_MCU_ROOT/lib/ota/portable/st/stm32l475_discovery/aws_ota_pal.c</locationURI>
            </link>

    (1-2) ソースファイルの差し替え その1

    Amazon FreeRTOS v1.2.0へ追従させました。

    差し替え対象

    フォルダ: demos\renesas\rx65n-envision-kit\common\application_code
    ファイル:
    main.c

    以下のファイルをコピー

    フォルダ: demos\vendor\board\common\application_code
    ファイル:
    main.c

    (1-3) ソースファイルの差し替え その2

    こちらは、Amazon FreeRTOS v1.2.0へ追従させるというよりは、むしろ、コピー元を変更したといった方が良いかも知れません。(今までdemos\st\stm32l475_discovery\common\config_fileフォルダのファイルをコピーしていました。)

    差し替え対象

    フォルダ: demos\renesas\rx65n-envision-kit\common\config_files
    ファイル:
    aws_bufferpool_config.h
    aws_demo_config.h
    aws_mqtt_agent_config.h
    aws_mqtt_config.h
    aws_secure_sockets_config.h
    aws_shadow_config.h
    aws_wifi_config.h

    以下のファイルをコピー

    フォルダ: demos\vendor\board\common\config_files
    ファイル:
    aws_bufferpool_config.h
    aws_demo_config.h
    aws_mqtt_agent_config.h
    aws_mqtt_config.h
    aws_secure_sockets_config.h
    aws_shadow_config.h
    aws_wifi_config.h




    (2) シェルティさんの2018/02/24 17:43の投稿のソースをプロジェクトに取り込む(当方のzipファイルはソースを含まず)

    (2-1) .cprojectファイルの修正

    コンパイラバージョンの変更
    インクルードパスの削除/追加
    ライブラリの削除/追加
    C言語標準ライブラリの設定を変更
    SECURE_BOOTの設定を除去
    ビルドから除外するファイルの変更

    (2-2) aws_demos.scfgファイルの差し替え

    差し替え対象

    demos\renesas\rx65n-envision-kit\ccrx-e2studio6\aws_demos.scfg

    上記のファイルを削除して、シェルティさんの以下のファイルをコピーして、aws_demos.scfgにリネーム

    rx65n_envision_kit_aws\rx65n_envision_kit_aws.scfg

    (2-3) NetworkInterface.hファイルの差し替え

    差し替え対象

    lib\FreeRTOS-Plus-TCP\include\NetworkInterface.h

    シェルティさんの以下のファイルをコピー

    rx65n_envision_kit_aws\src\amazon-freertos-master\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\include\NetworkInterface.h

    補足

    以下のプロトタイプ宣言の1行が追加されています

    uint32_t ulRand(void);

    (2-4) NetworkInterface.cファイルの追加

    コピー先ファイル

    lib\FreeRTOS-Plus-TCP\source\portable\NetworkInterface\RX\NetworkInterface.c

    シェルティさんの以下のファイルをコピー

    rx65n_envision_kit_aws\src\amazon-freertos-master\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\source\portable\NetworkInterface\RX\NetworkInterface.c

    (2-5) その他のファイルの追加

    コピー先フォルダ

    demos\renesas\rx65n-envision-kit\ccrx-e2studio6\src\

    シェルティさんの以下のファイルとサブフォルダをコピー(当方のzipファイルは以下のファイルを含まず)

    rx65n_envision_kit_aws\src\*.* (time.hとamazon-freertos-master\は除く)




    (3) リンクまで辿り着くようにする

    (3-1) 以下のフォルダを作成しファイルをコピー

    コピーしたファイルは中身が空の関数のテンプレートのソース(○○○/portable/vendor/board/○○○.c)です。

    作成したフォルダ

    lib\pkcs11\portable\renesas\rx65n-envision-kit
    lib\secure_sockets\portable\renesas\rx65n-envision-kit
    lib\wifi\portable\renesas\rx65n-envision-kit

    それぞれコピーしたファイル

    lib\pkcs11\portable\vendor\board\pkcs11.c
    lib\secure_sockets\portable\vendor\board\aws_secure_sockets.c
    lib\wifi\portable\vendor\board\aws_wifi.c

    (3-2) 以下のフォルダを作成し空のファイルを作成

    まだOTAモジュールに関してはテンプレートのソースが用意されていませんでしたので、一旦、空のファイルを作成しました。(後で自力で中身が空の関数を追加する為です。)

    作成したフォルダ

    lib\ota\portable\renesas\rx65n-envision-kit

    作成した空のファイル

    aws_ota_pal.c

    (3-3) リンクされたリソースのリンク先を変更

    上記の(3-1)と(3-2)のフォルダを指すようにしました。

    今まで


    今回


    (3-4) 以下のソースファイルをビルドから除外

    FreeRTOS-Plus-FATのソースを呼び出しているようでリンクが通りそうに無かったからです。

    lib/aws/FreeRTOS-Plus-TCP/source/protocols/Common/FreeRTOS_TCP_server.c
    lib/aws/FreeRTOS-Plus-TCP/source/protocols/FTP/FreeRTOS_FTP_server.c
    lib/aws/FreeRTOS-Plus-TCP/source/protocols/HTTP/FreeRTOS_HTTP_server.c

    (3-5) aws_application_version.hを修正(以前と同じ修正)

    ファイル: demos\common\include\aws_application_version.h
    変更後:

    /* Application version structure. */
    #if (defined(__RX) && defined(__CCRX__))
    #pragma pack
    #else
    #pragma pack(push,1)
    #endif
    typedef struct {
        union {
    #if (defined(__BYTE_ORDER__) && defined(__ORDER_LITTLE_ENDIAN__) && __BYTE_ORDER__ == __ORDER_LITTLE_ENDIAN__) || (__little_endian__ == 1) || WIN32 \
     || (defined(__RX) && defined(__CCRX__) && defined(__LIT))
            struct {
                uint16_t    usBuild;
                uint8_t     ucMinor;
                uint8_t     ucMajor;
            } x;
    #elif (defined(__BYTE_ORDER__) && defined(__ORDER_BIG_ENDIAN__) && __BYTE_ORDER__ == __ORDER_BIG_ENDIAN__) || (__big_endian__ == 1) \
       || (defined(__RX) && defined(__CCRX__) && defined(__BIG)
            struct version {
                uint8_t     ucMajor;
                uint8_t     ucMinor;
                uint16_t    usBuild;
            } x;
    #else
    #error "Unable to determine byte order!"
    #endif
            uint32_t ulVersion32;
        } u;
    } AppVersion32_t;
    #if (defined(__RX) && defined(__CCRX__))
    #pragma unpack
    #else
    #pragma pack(pop)
    #endif

    (3-6) compilersupport_p.hを修正(先延ばししていた修正)

    ファイル: lib\third_party\tinycbor\compilersupport_p.h
    変更後:

    #if (defined(__GNUC__) && (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__ >= 403)) || \
        (__has_builtin(__builtin_bswap64) && __has_builtin(__builtin_bswap32))
    #  if __BYTE_ORDER__ == __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
    #    define cbor_ntohll     __builtin_bswap64
    #    define cbor_htonll     __builtin_bswap64
    #    define cbor_ntohl      __builtin_bswap32
    #    define cbor_htonl      __builtin_bswap32
    #    ifdef __INTEL_COMPILER
    #      define cbor_ntohs    _bswap16
    #      define cbor_htons    _bswap16
    #    elif (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__ >= 608) || __has_builtin(__builtin_bswap16)
    #      define cbor_ntohs    __builtin_bswap16
    #      define cbor_htons    __builtin_bswap16
    #    else
    #      define cbor_ntohs(x) (((uint16_t)x >> 8) | ((uint16_t)x << 8))
    #      define cbor_htons    cbor_ntohs
    #    endif
    #  else
    #    define cbor_ntohll
    #    define cbor_htonll
    #    define cbor_ntohl
    #    define cbor_htonl
    #    define cbor_ntohs
    #    define cbor_htons
    #  endif
    #elif defined(__sun)
    #  include <sys/byteorder.h>
    #elif defined(_MSC_VER)
    /* MSVC, which implies Windows, which implies little-endian and sizeof(long) == 4 */
    #  define cbor_ntohll       _byteswap_uint64
    #  define cbor_htonll       _byteswap_uint64
    #  define cbor_ntohl        _byteswap_ulong
    #  define cbor_htonl        _byteswap_ulong
    #  define cbor_ntohs        _byteswap_ushort
    #  define cbor_htons        _byteswap_ushort
    #elif defined(__RX) && defined(__CCRX__)
    #  include <builtin.h>
    #  if defined(__LIT)
    #    define cbor_ntohll(x)  ((cbor_ntohl(((uint32_t)(x))) * UINT64_C(0x100000000)) + (cbor_ntohl(((x) >> 32))))
    #    define cbor_htonll     cbor_ntohll
    #    define cbor_ntohl      _builtin_revl
    #    define cbor_htonl      _builtin_revl
    #    define cbor_ntohs      _builtin_revw
    #    define cbor_htons      _builtin_revw
    #  else
    #    define cbor_ntohll
    #    define cbor_htonll
    #    define cbor_ntohl
    #    define cbor_htonl
    #    define cbor_ntohs
    #    define cbor_htons
    #  endif
    #endif

    (3-7) pkcs11.cを修正(中身が空の関数のテンプレートのソースです)

    元々はlib\pkcs11\portable\vendor\board\pkcs11.cをコピーしたものなのですが、エラーが含まれていました。

    ファイル: lib\pkcs11\portable\renesas\rx65n-envision-kit\pkcs11.c
    内容:

    /* PKCS#11 Interface Include. */
    #include "aws_pkcs11.h"

    /* C runtime includes. */
    #include <stdio.h>

    (3-8) aws_ota_pal.cを修正(空のファイルに中身が空の関数を追加しただけです)

    まだOTAモジュールに関してはテンプレートのソースが用意されていませんでしたので、先ほど作成した空のファイルに自力で中身が空の関数を追加しました。

    ファイル: lib\ota\portable\renesas\rx65n-envision-kit\aws_ota_pal.c
    内容:

    #ifdef INCLUDE_FROM_OTA_AGENT

    /* Abort receiving the specified OTA update by closing the file.
     * This shall do whatever is necessary to clean up the file on the STM32L4xx platform.
     * Today this is does not require much of anything.
     */

    static OTA_Err_t prvAbort(OTA_FileContext_t * const C)
    {
        /* FIX ME. */
        return kOTA_Err_SoftwareBug;
    }

    /* Attempt to create a new receive file for the OTA update. */

    static bool_t prvCreateFileForRx(OTA_FileContext_t * const C)
    {
        /* FIX ME. */
        return pdFALSE;
    }

    /* Close the specified file. This may authenticate the file if it is marked as secure. */

    static OTA_Err_t prvCloseFile(OTA_FileContext_t * const C)
    {
        /* FIX ME. */
        return kOTA_Err_SoftwareBug;
    }

    static OTA_Err_t prvActivateNewImage(void)
    {
        /* FIX ME. */
        return kOTA_Err_SoftwareBug;
    }

    /* Set the final state of the last transferred (final) OTA file.
     */

    static OTA_Err_t prvSetImageState (OTA_ImageState_t eState)
    {
        /* FIX ME. */
        return kOTA_Err_SoftwareBug;
    }

    /* Verify the signature of the specified file. */

    static OTA_Err_t prvCheckFileSignature(OTA_FileContext_t * const C)
    {
        /* FIX ME. */
        return kOTA_Err_SoftwareBug;
    }

    /* Read the specified signer certificate from the file system into a local buffer. The allocated
       memory becomes the property of the caller who is responsible for freeing it.
     */

    static u8 * prvReadAndAssumeCertificate(const u8 * const pucCertName, s32 * const lSignerCertSize)
    {
        /* FIX ME. */
        return NULL;
    }

    /* Write a block of data to the specified file. */

    static s16 prvWriteBlock(OTA_FileContext_t * const C, s32 iOffset, u8 * const pacData, u32 iBlockSize)
    {
        /* FIX ME. */
        return -1;
    }

    #endif

    (3-9) main.cを修正

    元々はdemos\vendor\board\common\application_code\main.cをコピーしたものなのですが、エラーが含まれていました。(実は、ワーニングも出るのですが、そちらはそのままにしました。)

    ファイル: demos\renesas\rx65n-envision-kit\common\application_code\main.c
    内容:

    #include "FreeRTOS.h"
    #include "task.h"
    #include "FreeRTOS_IP.h"

     

    void vApplicationIPNetworkEventHook( eIPCallbackEvent_t eNetworkEvent );

    (3-10) main.cを修正 その2

    ファイル: demos\renesas\rx65n-envision-kit\common\application_code\main.c

    以下の関数を#if 0~#endifで囲む

    void vApplicationIPNetworkEventHook( eIPCallbackEvent_t eNetworkEvent )
    void vApplicationGetIdleTaskMemory( StaticTask_t ** ppxIdleTaskTCBBuffer,
                                        StackType_t ** ppxIdleTaskStackBuffer,
                                        uint32_t * pulIdleTaskStackSize )
    void vApplicationGetTimerTaskMemory( StaticTask_t ** ppxTimerTaskTCBBuffer,
                                         StackType_t ** ppxTimerTaskStackBuffer,
                                         uint32_t * pulTimerTaskStackSize )
    void vApplicationMallocFailedHook()
    void vApplicationStackOverflowHook( TaskHandle_t xTask, char * pcTaskName )
    void vApplicationIdleHook( void )

    以下の関数をシェルティさんのソースからコピーして#if 1~#endifで囲む

    ER R_TCPIP_UserCallback(UB channel, UW eventid, VP param)
    const char * pcApplicationHostnameHook( void )
    void vApplicationIPNetworkEventHook( eIPCallbackEvent_t eNetworkEvent )

    (3-11) helper.cを追加

    とにかく足りない関数を中身が空の関数でも構わないので追加しました。なお、main.cで除いた関数をhelper.cで足しているのは、シェルティさんのmain()のソースを有効にした場合もリンクまで辿り着くようにする為です。)

    ファイル:
    demos\renesas\rx65n-envision-kit\common\application_code\helper.c
    内容:

    #include "FreeRTOS.h"
    #include "mbedtls/entropy_poll.h"
    #include "aws_application_version.h"

    /* Declare the firmware version structure for all to see. */
    const AppVersion32_t xAppFirmwareVersion = {
       .u.x.ucMajor = APP_VERSION_MAJOR,
       .u.x.ucMinor = APP_VERSION_MINOR,
       .u.x.usBuild = APP_VERSION_BUILD,
    };

    int mbedtls_hardware_poll( void *data, unsigned char *output, size_t len, size_t *olen )
    {
      return 0;
    }

    void abort( void )
    {
        for(;;){}
    }

    /* Logging task */
    void vMainUARTPrintString( char * pcString )
    {
    }
    /*-----------------------------------------------------------*/

    /* configUSE_STATIC_ALLOCATION is set to 1, so the application must provide an
     * implementation of vApplicationGetIdleTaskMemory() to provide the memory that is
     * used by the Idle task. */
    void vApplicationGetIdleTaskMemory( StaticTask_t ** ppxIdleTaskTCBBuffer,
                                        StackType_t ** ppxIdleTaskStackBuffer,
                                        uint32_t * pulIdleTaskStackSize )
    {
    /* If the buffers to be provided to the Idle task are declared inside this
     * function then they must be declared static - otherwise they will be allocated on
     * the stack and so not exists after this function exits. */
        static StaticTask_t xIdleTaskTCB;
        static StackType_t uxIdleTaskStack[ configMINIMAL_STACK_SIZE ];

        /* Pass out a pointer to the StaticTask_t structure in which the Idle
         * task's state will be stored. */
        *ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTCB;

        /* Pass out the array that will be used as the Idle task's stack. */
        *ppxIdleTaskStackBuffer = uxIdleTaskStack;

        /* Pass out the size of the array pointed to by *ppxIdleTaskStackBuffer.
         * Note that, as the array is necessarily of type StackType_t,
         * configMINIMAL_STACK_SIZE is specified in words, not bytes. */
        *pulIdleTaskStackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE;
    }
    /*-----------------------------------------------------------*/

    /* configUSE_STATIC_ALLOCATION is set to 1, so the application must provide an
     * implementation of vApplicationGetTimerTaskMemory() to provide the memory that is
     * used by the RTOS daemon/time task. */
    void vApplicationGetTimerTaskMemory( StaticTask_t ** ppxTimerTaskTCBBuffer,
                                         StackType_t ** ppxTimerTaskStackBuffer,
                                         uint32_t * pulTimerTaskStackSize )
    {
    /* If the buffers to be provided to the Timer task are declared inside this
     * function then they must be declared static - otherwise they will be allocated on
     * the stack and so not exists after this function exits. */
        static StaticTask_t xTimerTaskTCB;
        static StackType_t uxTimerTaskStack[ configTIMER_TASK_STACK_DEPTH ];

        /* Pass out a pointer to the StaticTask_t structure in which the Idle
         * task's state will be stored. */
        *ppxTimerTaskTCBBuffer = &xTimerTaskTCB;

        /* Pass out the array that will be used as the Timer task's stack. */
        *ppxTimerTaskStackBuffer = uxTimerTaskStack;

        /* Pass out the size of the array pointed to by *ppxTimerTaskStackBuffer.
         * Note that, as the array is necessarily of type StackType_t,
         * configMINIMAL_STACK_SIZE is specified in words, not bytes. */
        *pulTimerTaskStackSize = configTIMER_TASK_STACK_DEPTH;
    }
    /*-----------------------------------------------------------*/



    (4) rx65n-rskのプロジェクトを追加する(今まではrx65n-envision-kitのプロジェクトのみだった)

    (4-1) プロジェクトフォルダの作成

    以下のフォルダを作成

    demos\renesas\rx65n-rsk\ccrx-e2studio6
    demos\renesas\rx65n-rsk\common

    以下のフォルダのファイルをコピー

    demos\renesas\rx65n-envision-kit\ccrx-e2studio6
    demos\renesas\rx65n-envision-kit\common

    (4-2) .projectファイルと.cprojectファイルの修正

    フォルダ名の変更
    など

    (4-3) aws_demos.scfgファイルの差し替え

    差し替え対象

    demos\renesas\rx65n-rsk\ccrx-e2studio6\aws_demos.scfg

    上記のファイルを削除して、シェルティさんの以下のファイルをコピーして、aws_demos.scfgにリネーム

    rx65n_rsk\rx65n_rsk.scfg

    (4-4) その他のファイルの差し替え

    差し替え対象

    demos\renesas\rx65n-rsk\ccrx-e2studio6\src\*.*

    上記のファイルを削除して、シェルティさんの以下のファイルとサブフォルダをコピー(当方のzipファイルは以下のファイルを含まず)

    rx65n_rsk\src\*.* (amazon-freertos-master\は除く)




    (5) CS+のプロジェクトへ変換

    プロジェクトの変換は、基本的にはrcpcファイルをe2 studioでエクスポートしてCS+で読み込むという手順で行いましたが、その後に手作業で修正を行っています。

    手作業でプロジェクト構造を修正
    ・ lib\third_partyカテゴリの位置を修正
    ・ lib\third_party\mbedtlsカテゴリが壊れている(CS+のrcpcファイル読み込みの不具合?)ので修正
    ・ lib\third_party\tinycborカテゴリが壊れている(CS+のrcpcファイル読み込みの不具合?)ので修正
    ・ lib\third_partyカテゴリの下位にmcu_vendor\renesas\DriverLibName\DriverLibVersionカテゴリを追加(中身は空)
    ・ common\application_codeカテゴリの下位にrenesas_codeカテゴリを追加(中身は空)

    手作業でプロジェクトの登録ファイルを修正
    ・ プロジェクト変換情報_aws_demos.txt → 削除
    ・ lib\FreeRTOS-Plus-TCP\source\ReadMe.url → 追加

    手作業でSmart Configuratorカテゴリとsrc\smc_genカテゴリの重複を解消
    ・ Smart Configuratorを起動してソースを生成させた後でsrc\smc_genカテゴリを削除

    手作業でインクルードパスを修正

    修正前

    src\smc_gen\r_t4_rx\ref
    src\smc_gen\r_t4_rx\lib
    src\smc_gen\r_t4_driver_rx\src
    src\smc_gen\r_t4_driver_rx\ref
    src\smc_gen\r_sys_time_rx\src
    src\smc_gen\r_sys_time_rx\ref
    src\smc_gen\r_sys_time_rx
    src\smc_gen\r_pincfg
    src\smc_gen\r_ether_rx\src\phy
    src\smc_gen\r_ether_rx\src
    src\smc_gen\r_ether_rx\ref
    src\smc_gen\r_ether_rx
    src\smc_gen\r_config
    src\smc_gen\r_cmt_rx\ref
    src\smc_gen\r_cmt_rx
    src\smc_gen\r_bsp\mcu\rx65n\register_access
    src\smc_gen\r_bsp\mcu\rx65n
    src\smc_gen\r_bsp\mcu\all
    src\smc_gen\r_bsp\board\generic_rx65n
    src\smc_gen\r_bsp
    src\smc_gen\general
    ..\..\..\..\lib\third_party\tinycbor
    ..\..\..\..\lib\third_party\mbedtls\include\mbedtls
    ..\%ProjectName%
    ..\%ProjectName%\config_files
    ..\%ProjectName%\application_code
    ..\%ProjectName%\application_code\renesas_code
    ..\%ProjectName%\application_code\common_demos\include
    ..\%ProjectName%\lib\aws\include
    ..\%ProjectName%\lib\aws\include\private
    ..\%ProjectName%\lib\aws\FreeRTOS\portable\Renesas\RX600v2
    ..\%ProjectName%\lib\aws\FreeRTOS-Plus-TCP\source\protocols\include
    ..\%ProjectName%\lib\aws\FreeRTOS-Plus-TCP\include
    ..\%ProjectName%\lib\aws\FreeRTOS-Plus-TCP\source\portable\Compiler\Renesas
    ..\%ProjectName%\lib\aws\ota
    ..\%ProjectName%\lib\third_party\jsmn
    ..\%ProjectName%\lib\third_party\pkcs11
    ..\%ProjectName%\lib\third_party\tinycbor
    ..\%ProjectName%\lib\third_party\mbedtls\include
    ..\%ProjectName%\src\FreeRTOS_user
    ..\%ProjectName%\src
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_bsp
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_config
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_cmt_rx
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_cmt_rx\src
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_ether_rx
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_sys_time_rx
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_sys_time_rx\src
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_t4_driver_rx
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_t4_driver_rx\src
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_t4_rx
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_t4_rx\lib
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\general
    ..\%ProjectName%\src\smc_gen\r_pincfg

    修正後

    src\smc_gen\r_t4_rx\ref
    src\smc_gen\r_t4_rx\lib
    src\smc_gen\r_t4_driver_rx\src
    src\smc_gen\r_t4_driver_rx\ref
    src\smc_gen\r_sys_time_rx\src
    src\smc_gen\r_sys_time_rx\ref
    src\smc_gen\r_sys_time_rx
    src\smc_gen\r_pincfg
    src\smc_gen\r_ether_rx\src\phy
    src\smc_gen\r_ether_rx\src
    src\smc_gen\r_ether_rx\ref
    src\smc_gen\r_ether_rx
    src\smc_gen\r_config
    src\smc_gen\r_cmt_rx\ref
    src\smc_gen\r_cmt_rx
    src\smc_gen\r_bsp\mcu\rx65n\register_access
    src\smc_gen\r_bsp\mcu\rx65n
    src\smc_gen\r_bsp\mcu\all
    src\smc_gen\r_bsp\board\generic_rx65n
    src\smc_gen\r_bsp
    src\smc_gen\general
    .
    ..\common\config_files
    ..\common\application_code
    ..\common\application_code\renesas_code
    ..\..\..\..\demos\common\include
    ..\..\..\..\lib\include
    ..\..\..\..\lib\include\private
    ..\..\..\..\lib\FreeRTOS\portable\Renesas\RX600v2
    ..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\source\protocols\include
    ..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\include
    ..\..\..\..\lib\FreeRTOS-Plus-TCP\source\portable\Compiler\Renesas
    ..\..\..\..\lib\ota\portable\renesas\rx65n-envision-kit (rx65n-envision-kitの場合)
    ..\..\..\..\lib\ota\portable\renesas\rx65n-rsk (rx65n-rskの場合)
    ..\..\..\..\lib\third_party\jsmn
    ..\..\..\..\lib\third_party\pkcs11
    ..\..\..\..\lib\third_party\tinycbor
    ..\..\..\..\lib\third_party\mbedtls\include
    src\FreeRTOS_user
    src

    手作業でライブラリパスを修正

    修正前

    %ProjectFolder%/../%ProjectName%/src/smc_gen/r_t4_rx/lib/T4_Library_rxv1_ether_little.lib
    src/smc_gen/r_t4_rx/lib/T4_Library_rxv1_ether_little.lib

    修正後

    src/smc_gen/r_t4_rx/lib/T4_Library_rxv1_ether_little.lib

    手作業でプロジェクト設定を変更
    ・ [一括ビルドを行う] を [はい] に変更(Smart Configuratorでコード生成すると何故か [いいえ] になる)
    ・ [インクルード・ファイルが存在しないソースの扱い] を [再コンパイル/アセンブルしない] に変更

    手作業でリンク順を合わせる
    ・ rcpcファイルのLinkOrderデータをmtlsフォーマットに切り出してインポートする(UTF-8,CR+LF,BOM付))
      aws_demos.libは除去しておく(含まれていてもエラーにはならない)

  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。

    毎度ありがとうございます。うまくくっつきそうな雰囲気になってきましたね。

    以下問題については、お任せください。
    >問題はBSPとCMTとT4でFreeRTOS対応された部分をどうするかで、これは来週になってから思案してみようと思っています。

    ⑥のmbed TLSを先に動かそうと思いましたが、
    足元がしっかり作れてないと上っていけない性分なので、
    思い直して今週は⑤のデバイスドライバ周りの整備を優先しようと考えています。
    T4周りのコードは削除して、FreeRTOS+TCPから直接Etherドライバを呼び出すよう改良します。
    また、ゼロコピーにもトライしてみます。

    ただ今週も1日しか自由時間(Amazon FreeRTOSを触れる時間)がありません。
    残り1日は山のように溜まっているメールの片づけ・・・がんばります・・・。

    また報告します。

    ■進捗報告
    RX65N Envision Kit、RX65N RSK(2MB版/暗号器あり品)をターゲットにコードメンテを維持します。

    ①ルネサスTCP/IPをターゲットで動作させる(Etherの動作確認)
    ②SDIO無線LANを動作確認した時期のFreeRTOS 8.2.2をターゲットで動作させる
    ③ルネサスのFreeRTOSパッケージ、9.0.0をターゲットで動作させる
    ④Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS部分をターゲットで動作させる
    ⑤Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS+TCP部分をターゲットで動作させる ★3/3, 3/4 はここを再度メンテ
    ⑥Amazon FreeRTOS 1.1.0のmbed TLS部分をターゲットで動作させる ★いまここ
    ⑦Amazon FreeRTOS 1.1.0のMQTT部分をターゲットで動作させる(AWSへの接続実験)
    ⑧Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS+TCP部分のネットワーク層の結合部分を工夫して、
     (1)Ether、(2)SPI接続無線LANモジュール、(3)SDIO無線LANモジュールの3種類を切り替えられるようにする
    ⑨Amazon FreeRTOS 1.1.0のmbed TLS部分の暗号処理プリミティブのソフトウェア実装(AESとかRSAとか)をRX65N内蔵暗号器を使ったハードウェア実装に置き換える
    ⑩NoMaYさんの環境にマージし、Amazon FreeRTOS本家コードへの追従を簡単にできるようにする
    ⑪Amazon FreeRTOS のGitのforkに登録する
    ⑫Amazon FreeRTOS のCertificationを受験し合格しGitの本家に登録する
     docs.aws.amazon.com/.../freertos-qualification-program.html

    以上です
  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。

    ルネサスTCP/IP(T4)と癒着していたところを完全に剥がしました。
    あと、Ether割り込みからFreeRTOS+TCPに受信イベント通知ができるようになり、
    これまで最大10msかかっていたping応答が常にusオーダ(割り込み駆動)に収まるようになりました。
    まだゼロコピー対応(送受信データのポインタ渡し)はできてませんが、通信性能はまともになりました。

    データアップロードしました。
    shelty1.servegame.com/.../experiment.zip

    来週以降はゼロコピー対応はやはり少し置いておいて、mbed TLS対応に進みます。
    コンパイルは通るようになりました。

    ■進捗報告
    RX65N Envision Kit、RX65N RSK(2MB版/暗号器あり品)をターゲットにコードメンテを維持します。

    ①ルネサスTCP/IPをターゲットで動作させる(Etherの動作確認)
    ②SDIO無線LANを動作確認した時期のFreeRTOS 8.2.2をターゲットで動作させる
    ③ルネサスのFreeRTOSパッケージ、9.0.0をターゲットで動作させる
    ④Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS部分をターゲットで動作させる
    ⑤Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS+TCP部分をターゲットで動作させる
    ⑥Amazon FreeRTOS 1.1.0のmbed TLS部分をターゲットで動作させる ★いまここ
    ⑦Amazon FreeRTOS 1.1.0のMQTT部分をターゲットで動作させる(AWSへの接続実験)
    ⑧Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS+TCP部分のネットワーク層の結合部分を工夫して、
     (1)Ether、(2)SPI接続無線LANモジュール、(3)SDIO無線LANモジュールの3種類を切り替えられるようにする
    ⑨Amazon FreeRTOS 1.1.0のmbed TLS部分の暗号処理プリミティブのソフトウェア実装(AESとかRSAとか)をRX65N内蔵暗号器を使ったハードウェア実装に置き換える
    ⑩Ether層のゼロコピーに対応する
    ⑪NoMaYさんの環境にマージし、Amazon FreeRTOS本家コードへの追従を簡単にできるようにする
    ⑫Amazon FreeRTOS のGitのforkに登録する
    ⑬Amazon FreeRTOS のCertificationを受験し合格しGitの本家に登録する
     docs.aws.amazon.com/.../freertos-qualification-program.html

    以上です
Reply
  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。

    ルネサスTCP/IP(T4)と癒着していたところを完全に剥がしました。
    あと、Ether割り込みからFreeRTOS+TCPに受信イベント通知ができるようになり、
    これまで最大10msかかっていたping応答が常にusオーダ(割り込み駆動)に収まるようになりました。
    まだゼロコピー対応(送受信データのポインタ渡し)はできてませんが、通信性能はまともになりました。

    データアップロードしました。
    shelty1.servegame.com/.../experiment.zip

    来週以降はゼロコピー対応はやはり少し置いておいて、mbed TLS対応に進みます。
    コンパイルは通るようになりました。

    ■進捗報告
    RX65N Envision Kit、RX65N RSK(2MB版/暗号器あり品)をターゲットにコードメンテを維持します。

    ①ルネサスTCP/IPをターゲットで動作させる(Etherの動作確認)
    ②SDIO無線LANを動作確認した時期のFreeRTOS 8.2.2をターゲットで動作させる
    ③ルネサスのFreeRTOSパッケージ、9.0.0をターゲットで動作させる
    ④Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS部分をターゲットで動作させる
    ⑤Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS+TCP部分をターゲットで動作させる
    ⑥Amazon FreeRTOS 1.1.0のmbed TLS部分をターゲットで動作させる ★いまここ
    ⑦Amazon FreeRTOS 1.1.0のMQTT部分をターゲットで動作させる(AWSへの接続実験)
    ⑧Amazon FreeRTOS 1.1.0のFreeRTOS+TCP部分のネットワーク層の結合部分を工夫して、
     (1)Ether、(2)SPI接続無線LANモジュール、(3)SDIO無線LANモジュールの3種類を切り替えられるようにする
    ⑨Amazon FreeRTOS 1.1.0のmbed TLS部分の暗号処理プリミティブのソフトウェア実装(AESとかRSAとか)をRX65N内蔵暗号器を使ったハードウェア実装に置き換える
    ⑩Ether層のゼロコピーに対応する
    ⑪NoMaYさんの環境にマージし、Amazon FreeRTOS本家コードへの追従を簡単にできるようにする
    ⑫Amazon FreeRTOS のGitのforkに登録する
    ⑬Amazon FreeRTOS のCertificationを受験し合格しGitの本家に登録する
     docs.aws.amazon.com/.../freertos-qualification-program.html

    以上です
Children
  • シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。

    リプライが遅くなりました。zipファイルを受け取りました。rx65n_envision_kit_awsもrx65n_rsk_awsもビルド出来ました。(環境はe2 studio v6.2.0+CC-RX V2.03です。)

    >週末にでもGitHubへ登録してみようと思っています。
    すみません。使おうと思っていたGithub DesktopというGUI版ツールが64bit版Windows用しかなくて当方の32bit版Windowsでは使えず、そこでgitのコマンドライン版ツールを触ってみたら、使い方で分からない&エラーにも遭遇して、まだ登録出来ていません。