CS+でMakefileを生成する方法(ちょー初歩的ですが・・)

今日はマイルネとかルネサスHPへのアクセスに不自由しているので、こっちにも投稿しますが、CS+(CC-RX)でMakefileを生成する方法をご存じないでしょうか?

下記サイトには「ビルドオプション一覧」からSEDで編集してMakefileする方法がありますが、もしCS+本体にそういう機能が追加されてないか念の為確認した次第です。

http://mon80.blog.fc2.com/blog-entry-159.html

よろしくお願いします。

以上

  • わわいです
    e2studio ならそういう方法があったような。
    ってそもそもEclipse系はまずmakefile作ってビルドしますわな。
  • ちゅーた様

    管理人のAyrです。
    ご迷惑をおかけしているルネサスHP及びマイルネサスへのアクセスですが16:30に解決したようです。
  • こんにちは

    CS+ V6.01.00ユーザーズマニュアルにも注記として「CS+ は make コマンドを提供していません。」と書かれているのでMakefileの生成機能は追加されていないような気がします。
  • わわいさん、ありがとうございます。 rcpeファイルをe2studioで読み込ませてmakefileってのができそうですね。
  • ありがとうございます。マイルネにも確認してますが、明日以降回答のようです・・・。
  • ちゅーたさん、こんにちは。NoMaYです。

    目的次第ではありますが、夜のうちにビルドチェックをやりたい、というような目的であれば、Makefileを使う代わりに私が以下のスレッドに書いた、バッチファイルを使う方法やCS+のコマンドラインモードを使う方法、なども検討されてはどうでしょうか。

    CS+上でビルドするのと同じコマンドを実行するバッチファイルを作成する方法の紹介
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4476/cs

    エディット/ビルドをVSCodeなどから回したい、というような目的に対しては、バッチファイルを使う方法は駄目ですが、ちゅーたさんのパソコンのCPUパワーが充分あれば、CS+のコマンドラインモードを使う方法は実用になる可能性があります。(CPUパワーが足りないとCS+のコマンドラインモードはビルドが始まるまでに時間が掛かって少しイライラするため。なお、以前にCS+のコマンドラインモードを触った時はオプションに/npallを付けてやるとビルドが早く始まるようになった経験はあります。)

    あと、e2 studioで生成したmakefileを使う場合なのですが、e2 studioのバージョンによっては、期待した動作をしない可能性もあります。以前に調べた時は私が以下のスレッドに書いた問題がありました。(なお、この時はv6.0.0でしたが、その後のv6.1.0とv6.2.0は未チェックです。)

    e2studioでのRXコンパイルについて
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/4551/e2studio-rx