e2sutidoで他の人が作ったプロジェクトを開くには?

お世話になっております。

他の人が作ったe2studioのプロジェクトをインポートしてビルドしようと
すると以下のエラーがでてビルドすることができません。
(自分で新規作成したプロジェクトは正常にビルドできます。)
正しくビルドするにはどういう手順を踏めばよいのでしょうか?

こちらが行った手順はファイル→インポート→既存プロジェクトをワークスペースへ→ルート

ディレクトに他の人が作ったプロジェクトのTOP階層を指定→終了です。


Extracting support files...
[ERROR] No toolchain set or toolchain not integrated.
13:21:43 **** プロジェクト xxxxxxx に対する構成 HardwareDebug の 逐次ビルド ****
make -j4 all
実行できません

エラー: PATH でプログラム "make" が見つかりません
PATH=[C:/Renesas/e2_studio/eclipse//features/com.renesas.jre.win32.win32.x86_1.8.0.65/jre/bin/client;C:/Renesas/e2_studio/eclipse//features/com.renesas.jre.win32.win32.x86_1.8.0.65/jre/bin;C:/Renesas/e2_studio/eclipse//features/com.renesas.jre.win32.win32.x86_1.8.0.65/jre/lib/i386;C:\INSTANTCLIENT;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Symantec\VIP Access Client\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AGL;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\doxygen\bin;C:\Windows\system32\config\systemprofile\.dnx\bin;C:\Program Files\Microsoft DNX\Dnvm\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files (x86)\HBM\catmanEasy;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\pcb\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\fet\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\OpenAccess\bin\win32\opt;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\bin;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\Capture;C:\OrCAD\OrCAD_16.6_Lite\tools\PSpice;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\yakubo\AppData\Roaming\npm;C:\Renesas\e2_studio\eclipse;]

13:21:43 ビルドが完了しました(所要時間 42ms)

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんへ。

    本件に関して改善提案があります。これは、以下のメッセージを出力したところでe2 studioの処理をアボートさせることは出来ないでしょうか? また、No toolchain set or toolchain not integrated.のメッセージを日本語にすることは出来ないでしょうか?

    Extracting support files...
    [ERROR] No toolchain set or toolchain not integrated.

    私も何度かまごついた経験がありますが、とにかく以下のメッセージの方が目立ってしまっていて(ぶっちゃけ、No toolchain set or toolchain not integrated.のメッセージが出ているということに先程気付きました。) わわいさん指摘の「そのプロジェクトで使用されているコンパイラがe2 studioに登録されていないこと≒インポートした側のe2 studioに登録されているコンパイラへ変更していないこと」が原因であること(というか原因の根っこがそれであること)が、なかなか頭に浮かんでこないのです、、、

    PATH でプログラム "make" が見つかりません

  • NoMaYさん
    ほやです。
    「"toolchainが選択されていない" が分かった時点で(make呼んでも無駄なのでその手前で)止めればいいんでないかい?」という趣旨ですね?
Reply
  • NoMaYさん
    ほやです。
    「"toolchainが選択されていない" が分かった時点で(make呼んでも無駄なのでその手前で)止めればいいんでないかい?」という趣旨ですね?
Children
  • ほやさん、こんにちは。NoMaYです。

    >"toolchainが選択されていない" が分かった時点で(make呼んでも無駄なのでその手前で)止めればいいんでないかい?
    リプライ有難う御座います。そういうことです。(付け加えると、makeがあるUtilitiesフォルダのパスさえもPATHに追加されていませんので、このようにそもそも、makeそのものの実行に失敗してしまうのですよ、、、)