こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHubgithub.com/tmori/athrillTOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiitaqiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
こんにちは。NoMaYです。athrillのプリビルドバイナリはLinuxバイナリしか見当たりませんでしたので、Windows10にWSL2とUbuntuをインストールすることに、、、Windows 10でLinuxを使う(WSL2)qiita.com/whim0321/items/ed76b490daaec152dc69[追記]自前でビルドすればWindowsバイナリを作れるっポイのですけれども、、、athrill を MSYS2 環境でビルドするmikoto2000.blogspot.com/2018/12/athrill-msys2.html