こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHubgithub.com/tmori/athrillTOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiitaqiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
こんにちは。NoMaYです。Microsoft StoreというところからWSL2向けUbuntuをダウンロード/インストールするのですが、どうもUbuntuということに限らず、Microsoft Storeからのダウンロードに失敗してしまう人達がそれなりにいらっしゃるようで、私もその仲間入りをしてしまいました。ここしばらく、解決方法というのを幾つか試してみたのですけれども、以下の画面コピーのエラーになる状況から抜け出せずに、ダウンロード出来ないままです。ということで、Microsoft Storeを使わない方法を探すことに、、、以下、Microsoft StoreのクライアントGUIの画面コピーです。