こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHubgithub.com/tmori/athrillTOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiitaqiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
こんにちは。NoMaYです。今は、TOPPERS/ATK2カーネルのソースのGitHubリポジトリは、ここですかね。github.com/toppers/atk2-sc1「ATK2-SC1は,「AUTOSAR R4.0 Rev 3」仕様に準拠した,スケーラビリティクラス1の機能を実装したリアルタイムカーネルです.」それから、CS+でビルドする場合のプロジェクトファイルなどは、ここですかね。github.com/toppers/atk2-sc1/tree/main/arch/ccrh/configure「○概要CS+用プロジェクト生成スクリプトは,RH850用のATK2のプロジェクトを作成するスクリプトである. 動作確認を行ったCS+のバージョンは次の通りである. CS+ V6.03.00, V7.00.00, V8.04.00」