現在、RX65Nを使用してLCD表示を行うプログラムの勉強をしています。
マイコン:RX65N(R5F565NEDxFB_DUAL)開発環境:e2 studio(Version: 7.3.0)FreeRTOS:Kernel V10.0.0
以下の手順でテストプロジェクトを作成したんですがビルドが失敗してしまいます。1.スマート・コンフィグレータを使用してFreeRTOSプロジェクトを作成。2.e2 studioのFIT configurator でFITモジュールを組み込む。3.FITの組み込み時に生成されたr_config内のr_bsp_config.hの #define BSP_CFG_STARTUP_DISABLE (0)を(1)に変更。
対策方法を御教え頂けないでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。