こんにちは。NoMaYです。今首を傾げているのですが、以下のドキュメントによると、e2 studio v7.5.0ではAmazon FreeRTOSプロジェクトに於いてスマートコンフィグレータでRTOS Objectコンポーネントというものが使用出来る/存在するらしいのですが、これは単なるFreeRTOSプロジェクトでは使用出来ない/存在しないものなのでしょうか?(スマートコンフィグレータウィンドウの、コンポーネントタブ上に表示されない&コンポーネント追加ダイアロにも表示されない、ので、そうなのかな、とは思っているのですが、Amazon FreeRTOSプロジェクトとFreeRTOSプロジェクトで、このような部分で違っているのが意外でしたので、、、)e2 studio 7.5.0 Release Notewww.renesas.com/jp/ja/doc/products/tool/doc/016/r20ut4556ee0101-e2studio.pdfPage 17 of 72「New Amazon FreeRTOS Configuration user interface provide within e2 studio 7.5 featuring:● Imported FreeRTOS project with pre-loaded FreeRTOS Components (Object, Kernel and Amazon Libraries).略o FreeRTOS Object configuration: allow user to be able to create, configure multiple FreeRTOS objects using GUI (Tasks, Semaphores, Queues, Software Timers, Event Groups, Message Buffers, Stream Buffers)o Create/Remove FreeRTOS Objects with user friendly UI.略」ちなみに、プロジェクトの生成では、コンパイラはCC-RX V3.01、デバイスはR5F565NEDxFP、に設定して試しました。
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。あと2~3日ぐらいかなと思ったのですが、1週間掛かってしまいました。すみません。ようやくですが、プルリクエストの形式でソースを投稿してみました。Add Renesas TB-RX130/RX231/RX65N RTOS Demo and update Renesas RX72N Envision Kit RTOS Demo #3github.com/renesas/FreeRTOS/pull/3Update Renesas RX100 and RX600v2 port layer for Renesas TB-RX130/RX231/RX65N RTOS Demo #5github.com/renesas/FreeRTOS-Kernel/pull/5AWSさんからのアドバイスのあったDemo/RISC-V_RV32_SiFive_HiFive1-RevB_IARに順ずるようにしたこと以外にも、以下のことを追加しました。(でも、今回気付いたのですが、EWRXではRXマイコンのデバッグコンソール機能が使えませんね。IARコンパイラでビルドされたプログラムファイルはELF/DWARF形式のようで、e2 studio/GDBで読み込めてデバッグも出来てDebug Virtual Console機能も使えたので勢いでGNURX/CC-RX/ICCRXどれも同じ動作/構成にしましたが、EWRXだけ使っている人には違和感があるかも。)(1) The simple blinky demo's 'Blink' messages are sent to not only the UART but also the Debug Console.(2) The full demo sends '.' pass messages and/or various fail status messages to the Debug Console.(3) The following error messages can be displayed in the Debug Console if it is detected.Assertion failed!Insufficient heap memory!Stack Overflow!(4) Optimize stack size setting a little.(5) Add dual(or triple) eval board support.(6) Add task notification array demo/tests.(*) Note that EWRX doesn't have the Debug Console.
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。そうなんですよね。e2 studioでFreeRTOSプロジェクトを生成出来る今、古いFreeRTOSデモプログラムでRXスマートコンフィグレータ未対応(それ以前のCGオンリ時代)のデモプログラムは混乱の元でしかないかも知れないですよね。また、もっと古いHEW時代のデモプログラムは、その点では意義があるけれども、そのマイコンを今選択するということがお勧め出来ないというか、そんな感じのところでもありますね。ただ、FreeRTOSは、サポートするマイコンの種類の多さや、対応するコンパイラや統合開発環境の種類の多さとか、そういう点もアピールポイントにしているようでもありますので、古いデモプログラムを消すことにAWSさんが賛成するか、ちょっと微妙かも知れないような気はします。あと、別の視点として、e2 studioでFreeRTOSプロジェクトを生成出来る今、これらのデモプログラムを下敷きにしてプログラムを作っていく人はいないだろうから、混乱する人は出てこないのではないか、、、という考え方も出来そうにも思います、、、(では、デモプログラムの意義は何なのかという話になると、レグレッションテストということになるのかなぁ、という気がしてきています、、、)その一方で、個別案件としては、以下のように思います。(1) 以下はTB-RX231の(RSK選択時の)デモプログラムと機能的に重複する(むしろ少ない)ので削除する敷居は低いと思いますDemo/RX200_RX231-RSK_GCC_e2studio_IAR/Demo/RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio/(2) 以下はまさに混乱を招きそうなCGオンリ時代)のデモプログラムですDemo/RX100_RX113-RSK_GCC_e2studio_IAR/Demo/RX100_RX113-RSK_Renesas_e2studio/Demo/RX600_RX64M_RSK_GCC_e2studio/Demo/RX600_RX64M_RSK_Renesas_e2studio/Demo/RX700_RX71M_RSK_GCC_e2studio_IAR/Demo/RX700_RX71M_RSK_Renesas_e2studio/(3) 以下は更に古い(でもHEW時代よりは後)ですがtickless idle modeのデモ内容を何らかの形で残すようにしたいですねDemo/RX100-RSK_GCC_e2studio/Demo/RX100-RSK_IAR/Demo/RX100-RSK_Renesas_e2studio/(4) 以下はHEW時代のものですがwebserverのデモ内容はRX65NとかRX72Nとかで残すようにしたいですね(私には知識不足で困難)Demo/RX600_RX62N-RDK_GNURX/Demo/RX600_RX62N-RDK_IAR/Demo/RX600_RX62N-RDK_Renesas/Demo/RX600_RX62N-RSK_GNURX/Demo/RX600_RX62N-RSK_IAR/Demo/RX600_RX62N-RSK_Renesas/Demo/RX600_RX63N-RDK_Renesas/(5) 以下はHEW時代のものですが、今となっては新規にFreeRTOSを試す人はいないかも、とも思ったりします、、、Demo/RX200_RX210-RSK_Renesas/Demo/RX600_RX630-RSK_Renesas/あと、「③smc_workaroundフォルダ内のコードは本家RX Driver Packageに反映すべきではないか?」は来週からのテーマですね。こちらも、GitHubのルネサスさんのRX Driver Packageのリポジトリに、issueなりpull requestなりといった形式で投稿していってみようかと考えているところです。(かふぇルネの投稿の中に埋もれないようにと。)
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。ふと思ったのですが、実は、RX700v3_DPFPUポートレイヤは以下の3種類(というか2種類というか)に対応出来るようになっているのですが、もう少し頑張ってRXv1+FPU有り/FPU無しにも対応出来るようにしてRX_SmartConfiguratorポートレイヤへとリネームさせてしまうことも出来そうです。どうでしょうか?現在のRX700v3_DPFPUポートレイヤで対応出来るもの(RXv3コア+単精度FPU有り)+倍精度FPU有り(RXv3コア+単精度FPU有り)+倍精度FPU無し = (RXv2コア+単精度FPU有り)追加で対応するものRXv1コア+単精度FPU有りRXv1コア+単精度FPU無し活用しようと考えているコンパイラのプリデファインマクロ
GNURX __RXv3__=1 __RXv2__=1 __RXv1__=1 __RX_FPU_INSNS__=1 __RX_DFPU_INSNS__=1CC-RX/ICCRX __RXV3=1 __RXV2=1 __RXV1=1 __FPU=1 __DPFPU=1
活用例
GNURX RX72N __RXv3__=1 __RX_FPU_INSNS__=1 __RX_DFPU_INSNS__=1 RX65N/RX231 __RXv2__=1 __RX_FPU_INSNS__=1 RX130 __RXv1__=1 RX13T __RXv1__=1 __RX_FPU_INSNS__=1CC-RX/ICCRX RX72N __RXV3=1 __FPU=1 __DPFPU=1 RX65N/RX231 __RXV2=1 __FPU=1 RX130 __RXV1=1 RX13T __RXV1=1 __FPU=1
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
ご提案ありがとうございます。素晴らしいと思います。
リネームの案ですが、RX700v3_DPFPU(他RX600v2、RX600、RX200、RX100、SH2A_FPU)はそのままにして
RX100のFPUのON/OFFのところまで入れて、SCベースにしたものをRXとして新設するのが良いように思いました。
RX以外のものは、「SCは使いたくないけどFreeRTOSは使いたい」人向けですかね。
以上です
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。それでは"RX"を新設して取り掛かろうかと思います。ただ、RX72N Envision Kit向けのデモプログラムもその"RX"の方を使用するようにプロジェクトを修正しますので、RX700v3_DPFPUポートレイヤを使用するデモプログラムが存在しなくなってしまい、それもどうしたものか、と思っているところです。ですが、FreeRTOS-KernelやFreeRTOSのリポジトリには、例えばGCC/RL78のように、ポートレイヤだけがあって、それを使用するデモプログラムが存在しないもの、もありましたので、追々考えてみようかと思います。(もっとも、このGCC/RL78ポートレイヤですが、それを使用するデモプログラムが存在していないだけのことはあって、そのままでは動作しないものでしたが、、、)
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。ポートレイヤに"RX"を新設してデモプロプログラムでそれを使用するソースコードに変更してみました。FreeRTOSポートレイヤ側github.com/renesas/FreeRTOS-Kernel/tree/b5c50f4fda0d49ac8ecdc9239eb9f337c0305e4c/portable/GCC/RX/IAR/RX/Renesas/RX/FreeRTOSデモプログラム側github.com/renesas/FreeRTOS/tree/ff999df66e59387aba3e194bbebe881809feca1c/FreeRTOS/Demo/RX100_RX130_TB_GCC_e2studio/RX100_RX130_TB_IAR_e2studio_EWRX/RX100_RX130_TB_Renesas_e2studio_CS+/RX200_RX231_TB_GCC_e2studio/RX200_RX231_TB_IAR_e2studio_EWRX/RX200_RX231_TB_Renesas_e2studio_CS+/RX600_RX65N_TB_GCC_e2studio/RX600_RX65N_TB_IAR_e2studio_EWRX/RX600_RX65N_TB_Renesas_e2studio_CS+/RX700_RX72N_EnvisionKit_GCC_e2studio/RX700_RX72N_EnvisionKit_IAR_e2studio_EWRX/RX700_RX72N_EnvisionKit_Renesas_e2studio_CS+/