こんにちは。NoMaYです。秋月電子さんでE2エミュレータの取り扱いが始まっていました。¥66,000(税込)とのことです。E2エミュレーター - 秋月電子通商akizukidenshi.com/catalog/g/gM-14487/「E2エミュレータは、「開発効率の向上」をコンセプトとした高機能オンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。ダウンロード速度はE1エミュレータよりも最大2倍に高速化。また、順次提供する各種ソリューションとの組み合わせにより、開発時間の削減に貢献します。 」[関連スレッド]E2Liteでのダウンロード速度はE1との相対比でどれくらいでしょうか?japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4742/e2lite-e1/32153#32153E2エミュレーター Lite - 秋月電子通商akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10459/「ルネサスマイコンが初めてでも手軽にはじめられます。RXファミリおよびRL78ファミリのマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマ。本格的な開発から、教育、およびホビー用途まで手軽に導入いただけます。プログラム実行、ブレーク、メモリ参照/変更等の基本的なデバッグ機能を搭載しています。」
チョコ先生! いつもお世話になります、NAKAです。(__)ペコリ
4点教えてください。 ①E2OBを切り離した部分を使う時の”使用するデバックツール(D)”の設定は”E2 Lite(E)”で良いのでしょうか? ②ターゲットへの電源供給はUSBからだけなのでしょうか?バッテリー駆動のボードの場合、VDDのみ接続せずに使うなんてことはできないのでしょうか?(いちいちバッテリーを外してデバッグ?) ③ディップSWの設定で、USB-UART変換もできるようですが、USBのドライバ(.infファイル)はどこにあるのでしょうか?USBを接続した際、webから自動で取得できるのでしょうか? ④TOOL0端子のプルUPはこの基板外でしないといけないのでしょうか?
面白そうだから、コソっと買っちゃおうかなと思いました。(^_^)/~
チョコ先生 おはようございます、NAKAです。_(._.)_ ありがとうございました。 疑問全てクリアです。 一個買っちゃいました!(^_^)/~ 専用ケースとか、最近覚えた3Dプリンタで作って会社の後輩に見せびらかそっと!
P.S. USB-A⇔μUSBのケーブルが無い!mini-USBにしておいてくれれば、古いE8のケーブルとか使えたのに!!
チョコです。
3Dプリンタですか,いいですね。私は,アナログな方法を使っています。
切り離したE2OB部の端にハーフピッチのメスのコネクタを横向きに半田付けして,10mmの透明な熱収縮チューブでカバーしています。
接続するケーブルは,ハーフピッチのピンヘッダに半田付けして,ホットボンドで固めてから6㎜の透明な熱収縮チューブでカバーしています。
ケーブルの反対側はメスの圧着端子を圧着して,1.5mmの透明な熱収縮チューブでカバーしています。
ついでに,各信号線には信号名を付けています。
ケーブルとしては,反対側を4pinのハウジングに入れたものも作っています。
これは,従来からよく使っていた北斗電子のTOE1の信号の並びにしています。
もちろん,信号線をバラしたものもいくつか作成しています。
これらは,E2OB部がハーフピッチで半田付けが面倒だと思う場合には,ライトアングルの2.54mmピッチのピンヘッダの短い方を斜めに削って,下に示すようにE2OB部の上下から差し込んでもいいかもしれません。
後は,通常ピッチのケーブルが使えます。
以上
チョコ先生 おはようございます、NAKAです。
RL78/G11スティック金曜日に入荷したので!!
①軽ぁ~るく、3Dモデルを設計して(※蓋の構造を迷って2時間もかかちゃいましたけど(~_~;)
②3Dプリントアウト!!(1時間くらいでした!!)
③組付けできるかな? おおぉ!ピッタリ!
④基板組み付くかな?
⑤組付け出来た!
⑥電源入れて
⑦基板のココに!
⑧ブスッ! 出来た できた 動いた 動いた!(^_-)-☆
ということで、『E2_ULTRA_Lite』として売り出そうかな? 誰か買ってくれるかな?(笑)
P.S.
USBに差すだけで動くと思ったけど、やっぱりE2用のドライバーをルネサスwebより落とす必要がありました!!
【追申】win7のノートで使おうと思ったら、32bitのE2用のUSBドライバーが必要でした!!デスクトップがWin10で64bitだったのでそのままドライバー使おうとしたらNGでした!!