cs+でアクセス・ブレーク機能で値が0x00に変化したときブレークできない

マイコンRX210、開発環境cs+を使用しています。

ある1バイトの領域の値が0x00に変化したときにブレークしたく、 書き込み組み合わせブレークを設定しました。

char sn[10]; /* 対象となる文字列 */

ウォッチ式にsn[1]を設定し、アクセス・ブレークの設定 > 書込み組み合わせブレーク を登録しました。

しかし、sn[1]が0x00に変化したときにブレークしません。

変数に書き込みブレークを設定するとき、値0x00を設定した場合と値を指定しない場合の 両方を試しましたが、いずれも0x00に変化したときブレークしませんでした。

ちなみに、sn[1]が0x00以外に変化したときはブレークします。

使い方の間違えを指摘していただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Parents Reply Children
No Data