初めて投稿します。
当方、RSK_RX111にてマイコン学習をしているのですが
スマートコンフィグレータ上でポートの設定を追加し、コード゙自動生成を行ってビルドしたところ
r_bsp内「mcu」フォルダ内のファイルが、読み込みできないとのエラーが大量に発生しました。
※自動生成前にあったファイルが消えていました。
バックアップの「mcu」フォルダから消えた部分のファイルを補填すると、エラーが消えて
ビルド完了するのですが、なぜ自動生成でファイルが消えてしまうのか分からず困っています。
知見のある方おりましたらアドバイスいただきたく、よろしくお願いします。
verhelさん、こんにちは。NoMaYと申します。> バックアップの「mcu」フォルダから消えた部分のファイルを補填すると、...略...> ...略...、なぜ自動生成でファイルが消えてしまうのか分からず困っています。やはり、まず気になるのは、ウィルススキャンソフトを停止させてコード゙自動生成させたらどうなるか?ですね。試して頂くことは出来ますか?または、ウィルススキャンソフトの機能に特定のフォルダをスキャン対象から除外する機能があれば、「mcu」フォルダ(あるいはもっと上位のプロジェクトフォルダからでも構いません)を除外してみたらどうなるか?でも構わないです。試して頂くことは出来ますか?ウィルススキャンソフトを使われていれば、ですが、、、ちなみに、消えたファイルは、フォルダ以下丸ごとですか? それとも、幾つかのみですか?