質問内容
e2studioにて作成したCプロジェクトの一部を変えた
新たなプロジェクトを作成したい場合について教えてください。
こちらで行った手順としては、
①元となるCプロジェクトをe2studio上で作成。
②WorkSpaceのプロジェクトフォルダをローカルにコピーしリネーム。
③リネームしたフォルダをWorkSpaceのフォルダへコピー。
④e2studioのワークスペースの切替からリネームフォルダを指定し読み込み。
⑤リネームプロジェクトの読み込みは正常に行われている様に見えるが、
ビルド時にgenerate/resetprg.cでエラーが発生してしまった。
(エラー箇所は、set_fpsw(FPSW_init | _ROUND | _DENOM);の行で、
コメントアウトでビルドは通るもののデバッグできない状況でした。)
e2studio上で新しいプロジェクトを作成し、そこへ移植する形で
正常にビルド/デバッグを行うことが出来ましたが、
ローカルコピーでもプロジェクトを複製できた事もあり、
どのようにすれば一番うまくいくのか分からず困っております。
既存プロジェクトを保存したまま、マイナーチェンジした
プロジェクトを作成する為の正しい手順があれば教えてください。
開発環境:RX62N
コンパイラ:CC-RX v2.08
CTC さんほや です。こんにちは。プロジェクトエクスプローラの、プロジェクト名の上で右クリックして、「コピー」「貼り付け」すると簡単です。別なワークスペースからコピーして来る場合などは、インポート機能(ファイルメニューのインポート)の「Rename & Import Existing C/C++ Project into Workspace」を選べばOKです。Windowsのエクスプローラでプロジェクトフォルダをコピーしても、ワークスペースにプロジェクトの情報が登録されない上に、そのフォルダ名でプロジェクトが作れなくなってしまうなど色々なトラブルを生じます。プロジェクトのコピーやrenameなどはe² studio上で行うようにしてください。