初心者のものです。よろしくお願いいたします。
CS+のエディタの検索機能を空いているファンクションキーに割り当てられないでしょうか?
具体的には『shift+F8』キー(空いているファンクションキー)に、検索条件=一括検索(検索場所=アクティブプロジェクト)の検索を割り当てられないか?
ということになります。
上記が不可であれば、検索のデフォルト条件を一括検索(検索場所=アクティブプロジェクト)に変更はできないでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
msatoさん、こんにちは。NoMaYと申します。アップデート出来ない原因については気掛かりではありますけど、一旦アンインストールし、以下のウェブページから評価版ソフトウェアツールをダウンロードして、それをインストールしてみてはどうでしょう?この時、RXスマートコンフィグレータもダウンロードしておくのが良いかと思います。(以下のスレッドでの私の以前のリプライが参考になるかと思います。)評価版ソフトウェアツール ダウンロードページwww.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/evaluation-software-tools.html別スレッドでの私の以前のリプライ: RX231のコード生成を用いた簡易IIC通信についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/6169/rx231-iic/34271#34271