HEWからCS+へのRXプロジェクト移行について

ちょっと教えてください

既存のHEWのRX用プロジェクト(.pws)を CS+ に変換しようとしたところ2点問題が起きました

<Q1>

購入したのは CS+ V8.01 でしたがインストール後、即V8.03にアップデートしHEWプロジェクトを読み込ませようとしましたがスタートの[既存のプロジェクトを開く]からHEWのRXプロジェクトファイルが選択できませんでした
拡張子フィルタを無視して直接pwsファイル名を指定してみましたが変換エラーになってしまいました
仕方なく一旦CS+V8.03をアンインストールしてから再度 V8.01 をインストールし直しアップデートせずに読み込ませたらなんとか HEW のRXプロジェクトを変換することは出来ました

V8.03ではHEWからのRX用プロジェクト変換は出来なくなったのでしょうか?

 <Q2>

CS+用に変換したRXプロジェクトのビルドには成功したんですが、何か設定が足りないのかプロジェクトツリー上にデバッグツールが表示されておらず、ターゲットに接続できない状況です

どうやったらプロジェクトツリー上にデバッグツールが表示されて動作確認できるようになりますか?

 

既存のRXプロジェクト環境は次の通りです
Target CPU : R5F5631FDDFC
HEW : V4.09.01.007
RX ToolChain : V1.02R01
E1/E20 Emurator Debugger : 1.03.00

(E20とはUSB接続で普段デバッグに使用しているPCです)

Parents
  • やまと さん、こんにちは。NoMaYです。

    そういうことだったのですね。手元のCS+ V8.03の[ファイル]メニューの[ファイルを開く]でも以下の画面コピーの通りHEWプロジェクト/HEWワークスペースのフィルタが表示されました。これらで、「V8.03以降は変換できなくなった」というわけでは無い、ということですね。私の場合は、かなり昔のCS+からアップデートマネージャでアップデートを繰り返したものです。折を見て、もう一度V8.03へアップデートすることを試してみるか、あるいはアンインストール後にV8.03を新規インストールすることを試してみるか、といったところでしょうか、、、


     

Reply
  • やまと さん、こんにちは。NoMaYです。

    そういうことだったのですね。手元のCS+ V8.03の[ファイル]メニューの[ファイルを開く]でも以下の画面コピーの通りHEWプロジェクト/HEWワークスペースのフィルタが表示されました。これらで、「V8.03以降は変換できなくなった」というわけでは無い、ということですね。私の場合は、かなり昔のCS+からアップデートマネージャでアップデートを繰り返したものです。折を見て、もう一度V8.03へアップデートすることを試してみるか、あるいはアンインストール後にV8.03を新規インストールすることを試してみるか、といったところでしょうか、、、


     

Children
  • いろいろテンパりすぎて説明が下手糞すぎでしたね

    とりあえず今のウチ(V8.01のまま)に既存のHEWプロジェクトを一通りCS+に変換したら、またV8.03にバージョンアップしてみようと思います

    NoMaYさん丁寧な回答ありがとうございました