スマートコンフィグレーターでr_sci_rxがグレー

こんにちは。

e2studioを使い始めて、よくわかっていなので初歩的なことかもしれませんが

教えていただけたら幸いです。

RX72Mのサンプルコードを開き、スマートコンフィグレータを開いたのですが、

r_byteq

r_sci_rx

が読み込みできず、グレーになっていました。

r_byteqはダウンロードし、読み込みできるようになったのですが、

r_sci_rxがグレーのまま解決できず困っています。

FitModuleのダウンロードフォルダには

r_sci_rx_v3.30   v2.10  v2.21 v3.40

が入っています。これをFitタイプで読み込ませることは出来ないのでしょうか?

コード生成タイプのSCI(SCIF)調歩同期式モードで読み込ませると、

コンフィグレーション名が変わってしまいます。

よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children
  • MoMayさま、おはようございます。
    ご指摘の通りで解決できました。
    もしかしたらそう言った設定があるのかなぁっと探してはいたのですが、
    見つけられず、ご質問させていただいた次第です。
    ありがとうございました。
    またよろしくお願いいたします。