こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RenesasさんはLLVM(今はGCCと並ぶ著名なフリーコンパイラ)にRL78をPortingしようとしているのかも、、、[llvm-dev] New LLVM backend for Renesas RL78 MCUSebastian Perta via llvm-dev llvm-dev at lists.llvm.org Wed Apr 1 10:26:05 PDT 2020 lists.llvm.org/pipermail/llvm-dev/2020-April/140546.html
こんにちは。NoMaYです。LLVM-RL78+e2 studioでメモリを見ようとしたらgdbが落ちた、、、以下、画面コピーです。
「xx は動作を停止しました」は、「一定時間以内にWindowsのイベントに応答しなかった」という意味ですが、これだけで異常かどうかは判断できません。GDBコマンド打っても何も反応がないなら本当に止まっているのでしょうが...