初めまして、よろしくお願いします。
e2 studio で CCRL 1.09 を使用させていただいています。
変数サイズミスで終わらないforループをワーニングにする方法を教えて頂けないでしょうか。
・コンパイラの最適化はDebug優先です。
・forの後のコード(ret = 10;)を生成していないので、コンパイラは無限ループを認識していると思います。
・ワーニングが出ないと、全てのforループの変数長と、終了条件を目視チェックすることになるので、非常に厳しいです。
例:(1000までカウントする変数 count を、8ビットで定義してしまった)
void main(void) { unsigned char count; unsigned char ret; ret = 0; for(count = 0; count < 1000; count++){ ret++; } ret = 10;}
アセンブラ出力:
#CC-RL Compiler RL78 Assembler Source#@ CC-RL Version : V1.09.00 [11 Nov 2019]#@ Commmand :#@ -cpu=S2#@ -c#@ -dev=C:\Renesas\e2_studio\DebugComp\\RL78\RL78\Common\DR5F1026A.DVF#@ -I C:\Program Files (x86)\Renesas\RL78\1_9_0\inc#@ -I C:\test\char_test\generate#@ -character_set=utf8#@ -lang=c#@ -g#@ -asm_path=src/#@ -pass_source#@ -Onothing#@ -o src/char_test.obj#@ ../src/char_test.c#@ compiled at Tue Apr 21 08:55:06 2020
.PUBLIC _main
.SECTION .textf,TEXTF_main: .STACK _main = 6 ;*** 1 : ;*** 2 : void main(void) .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 2 push hl ;*** 3 : { ;*** 4 : unsigned char count; ;*** 5 : unsigned char ret; ;*** 6 : ret = 0; .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 6 mov [sp+0x00], #0x00.BB@LABEL@1_1: ; entry.split ;*** 7 : for(count = 0; count < 1000; count++){ .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 7 mov [sp+0x01], #0x00 br $.BB@LABEL@1_3.BB@LABEL@1_2: ; bb ;*** 8 : ret++; .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 8 mov a, [sp+0x00] inc a mov [sp+0x00], a mov a, [sp+0x01] inc a mov [sp+0x01], a.BB@LABEL@1_3: ; bb6 .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 7 br $.BB@LABEL@1_2 ;*** 9 : } ;*** 10 : ret = 10; ;*** 11 : }
よろしくお願いいたします。
komさん、こんにちは。NoMaYと申します。> 変数サイズミスで、終わらないforループ変数の型(uint8_t, unit16_t, uint32_t等)に応じた数値範囲の不整合の話なのですね。記憶では、(他のコンパイラですが)MISRA-Cチェックが(うっとおしいほど)ワーニングを出力していたように思います。CC-RLでもMISRA-Cチェックが出来たと思います(プロフェッショナル版のみだったと思いますが、無償版でも初めの内は試せると思います)ので、それを試してみる手もあるかと思います。(ただ、うっとうしいほど沢山のワーニングが出るのと、今回のが実際に検出されるかどうか不明なのと、そういった懸念はあります、、、)また、このたぐいの話ではlintというツールを使用するのが定番と思います。(Amazon FreeRTOSのGitHubでも、プルリクエストを出すときの文面テンプレートに、lintしたかどうかを示すチェックマークがあったりします。ただ、私は使ったことが無くて、どんなお勧めのフリーソフトがあるか分かってないです。) とは言え、今は昔ほどはlintの話を見掛けない気はします。(コンパイラのワーニングチェック能力が昔よりは全般的に向上したからかな、と思っていたります、、、)