初めまして、よろしくお願いします。
e2 studio で CCRL 1.09 を使用させていただいています。
変数サイズミスで終わらないforループをワーニングにする方法を教えて頂けないでしょうか。
・コンパイラの最適化はDebug優先です。
・forの後のコード(ret = 10;)を生成していないので、コンパイラは無限ループを認識していると思います。
・ワーニングが出ないと、全てのforループの変数長と、終了条件を目視チェックすることになるので、非常に厳しいです。
例:(1000までカウントする変数 count を、8ビットで定義してしまった)
void main(void) { unsigned char count; unsigned char ret; ret = 0; for(count = 0; count < 1000; count++){ ret++; } ret = 10;}
アセンブラ出力:
#CC-RL Compiler RL78 Assembler Source#@ CC-RL Version : V1.09.00 [11 Nov 2019]#@ Commmand :#@ -cpu=S2#@ -c#@ -dev=C:\Renesas\e2_studio\DebugComp\\RL78\RL78\Common\DR5F1026A.DVF#@ -I C:\Program Files (x86)\Renesas\RL78\1_9_0\inc#@ -I C:\test\char_test\generate#@ -character_set=utf8#@ -lang=c#@ -g#@ -asm_path=src/#@ -pass_source#@ -Onothing#@ -o src/char_test.obj#@ ../src/char_test.c#@ compiled at Tue Apr 21 08:55:06 2020
.PUBLIC _main
.SECTION .textf,TEXTF_main: .STACK _main = 6 ;*** 1 : ;*** 2 : void main(void) .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 2 push hl ;*** 3 : { ;*** 4 : unsigned char count; ;*** 5 : unsigned char ret; ;*** 6 : ret = 0; .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 6 mov [sp+0x00], #0x00.BB@LABEL@1_1: ; entry.split ;*** 7 : for(count = 0; count < 1000; count++){ .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 7 mov [sp+0x01], #0x00 br $.BB@LABEL@1_3.BB@LABEL@1_2: ; bb ;*** 8 : ret++; .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 8 mov a, [sp+0x00] inc a mov [sp+0x00], a mov a, [sp+0x01] inc a mov [sp+0x01], a.BB@LABEL@1_3: ; bb6 .LINE "C:/test/char_test/src/char_test.c", 7 br $.BB@LABEL@1_2 ;*** 9 : } ;*** 10 : ret = 10; ;*** 11 : }
よろしくお願いいたします。
> 変数サイズミスで終わらないforループをワーニングにする方法 ・gcc(https://gcc-renesas.com/ja/rl78/rl78-download-toolchains/)でコンパイルしてみる ・CC-RL 改善のリクエストをルネサスに執拗に送る ・ループの書き方を変更する for(count = 1000; count > 0; count--){ ぱっと思いつくのはこの辺りですね。
> 残念ながら、RL用のGCCの"-Wall"オプションを付けても、何も出ませんでした。> 「#if 未定義シンボル」も引っ掛かりませんでした。
フツーに出ます。
$ cat -n hoge.c 1 void main(void) { 2 unsigned char count; 3 unsigned char ret; 4 ret = 0; 5 for(count = 0; count < 1000; count++){ 6 ret++; 7 } 8 ret = 10; 9 } 10 11 #if UNDEFINEDIDENTIFIER 12 #endif $ rl78-elf-gcc -v Using built-in specs. COLLECT_GCC=C:\Renesas\e2studio\GCC for Renesas RL78 4.9.2.201904-GNURL78-ELF\rl78-elf\rl78-elf\bin\rl78-elf-gcc.exe COLLECT_LTO_WRAPPER=c:/renesas/e2studio/gcc\ for\ renesas\ rl78\ 4.9.2.201904-gnurl78-elf/rl78-elf/rl78-elf/bin/../libexec/gcc/rl78-elf/4.9.2.201904-GNURL78/lto-wrapper.exe Target: rl78-elf Configured with: /builder/AutomatedBuilds/rl78/builds/build_20191025_124201/rl78/source/trunk/gcc/configure --target=rl78-elf --enable-languages=c,c++ --disable-shared --with-newlib --enable-lto --enable-libssp --enable-plugins --enable-gold --disable-libstdcxx-pch --with-pkgversion=GCC_Build_20191025 --prefix=/builder/AutomatedBuilds/rl78/builds/build_20191025_124201/rl78/rl78_win --host=i586-mingw32msvc --with-gnu-as --with-gnu-ld Thread model: single gcc version 4.9.2.201904-GNURL78 20140916 (prerelease (renesas-14r1-14)) (GNUPro 14r1) (Based on: GCC 4.9.2 GDB 7.8.2 Binutils 2.24 Newlib 3.1.0) (GCC_Build_20191025) $ rl78-elf-gcc -Wall -Wextra -Wundef -Wno-main -S -O2 hoge.c hoge.c: In function 'main': hoge.c:5:23: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits] for(count = 0; count < 1000; count++){ ^ hoge.c: At top level: hoge.c:11:5: warning: "UNDEFINEDIDENTIFIER" is not defined [-Wundef] #if UNDEFINEDIDENTIFIER ^ $