Windows10でのHEWでのデバッグコンソール使用について

皆様お世話になっております。

以下の環境で開発しようと思いHEWをセットアップしました

Windows10 64bit

最初にRXコンパイラ V1.02 release 01 評価版 HEW開発環境付き

続いて、HEW Update 4.09.01

さらに、Rx E1/E20 Emulator Debuggger V1.03.00

以上をセットアップ後に

 

新規プロジェクトを作成

CPU: RX62N

ツールチェイン: RX Standard  ver 1.2.1.0

I/Oライブラリ使用

ターゲット:E1/E20 SYSTEM

作成後にlowlvl.src の内容を 「E1を使用したデバッグコンソール機能.pdf」を参考に変更しました

プロジェクトのメインプログラムに

#include <stdio.h>

void main()

{

   printf("AAAAA\n");

}

と記述して実行します

しかし

デバッグコンソールを開いて実行ても出力されません。

他の環境、Windows7(32bit), Windows7(64bit)では、同じ構築で出力ができているのですが

数回セットアップをやり直しても現象は変わらずでWindows10でのHEWの使用

少なくともデバッグコンソールへの出力はできないのかの諦めているのですが

何か対応がありましたらお教えいただきたく

宜しくお願いします

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents Reply Children