お世話になります。
新規にRXシリーズを採用し、デバッグを開始したのですがプログラムのダウンロードに時間がかかり非常に困っています。
具体的には
CPU:RX231
外部バス接続のRAMへダウンロード
プログラムサイズ:4MB弱
FINEボーレート:最速
ベリファイ無し
E1:2分20秒
E2 Lite:3分10秒
ダウンロード前のレジスタ設定でバスのウェイトを最小にするも変化なし
他になにか改善の方法はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
きー さん、こんにちは。NoMaYと申します。以前に他の方から頂いた情報(品種やIDE(CS+?e2 stuido?)や方式(JTAG?FINE?)は不明)では以下のダウンロード速度とのことでしたので、それと比較してもこれは遅いですね。使用されているIDEですが、CS+でしょうか?e2 studioでしょうか?ちなみに、新規にRXマイコンを採用、とのことですが、以前はどのようなマイコンでどれぐらいのダウンロード速度だったのか、もし差し支えなければ、教えて頂けないでしょうか?私自身は外部メモリへダウンロードした経験が乏しいのですが、昔の記憶では内蔵フラッシュメモリへのダウンロードでCPU動作クロックがダウンロード速度に影響した経験がありました。(リセット直後は数百KHzの内蔵低速発振回路、クロック設定を変更して数十MHzの外部発振子、といったシステムだったような、との記憶です。) ですので、今回の件も、咄嗟には、それが気になります。記憶が定かでは無いですけど、クロック設定完了位置にブレークポイントを設定してダウンロード前にGo/Breakさせてそれからダウンロードしたとか、ダウンロード前の内蔵周辺レジスタ設定ファイル(或いはスクリプト)でクロック設定を変更したとか、そんなことをしていたような気がします。
私に出来ることとして、手持ちのTB-RX231でon-board E2 Lite+FINE 1.5Mbpsでの512KBの内蔵フラッシュメモリへのダウンロード速度を試しに計ってみる、といったことでしょうか。でも、その前に、参考になりそうなデータがE1とかE2 Liteとかのマニュアルに載っていないか探してみることでしょうかね、、、ちょっと探してみようと思います、、、きーさんの今回の状況「外部バス接続のRAMへダウンロードプログラムサイズ:4MB弱FINEボーレート:最速ベリファイ無しE1:2分20秒 ← 4MB ÷ 140sec ≒ 29KB/secE2 Lite:3分10秒」E2Liteでのダウンロード速度はE1との相対比でどれくらいでしょうか?japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4742/e2lite-e1/32153#32153「3MB品、8割ぐらいの使用率です。ほぼ倍ですね。 ← 2.4MB程ですねE2 Lite Load time: 41 secE2 Load time: 21secE1 Load time: 21sec ← 2.4MB ÷ 21sec ≒ 114KB/sec」
きー さん、こんにちは。NoMaYです。> E1とE2 Liteの速度差はFINEボーレートの比> E1:2Mbps> E2 Lite:1.5Mbps> で計算上は合っているんですよねでも、その計算が有効なのは、びっちりデータが詰まった通信が行われている状況下、だと思うのです。たとえば、ひとまず単純化して10ビットで1バイトが転送されるとして、E1で200KB/secとかE2 Liteで150KB/secとか、そのあたりでの話ではないかと思うのです。ただ、FINEのプロトコルというかデータ表現というか、そういうものは公開されていませんので推測にはなりますが、JTAGのTDI/TMSの状態を2ビットで表現していたりすると、それだけで単純計算机上最大転送速度は半分になり、E1で100KB/secとかE2 Liteで75KB/secとか、落ちてしまう可能性も無くはないですが、、、いや、充分あり得るのかな、、、思ったのですが、試しに、FINEボーレートを1/2および1/4へ下げてみたらどうなりますでしょうか?もし、ダウンロード時間が2倍および4倍になるようであれば、もうそれがFINEの限界ということになるような気がするのです、、、いや、でも、それですと、内蔵フラッシュにダウンロードする時も、それぐらいのダウンロード速度になる筈なので、他の方からそれぐらいの速度ですよ、というリプライが来そうな気がするのですが、、、これから来るかな、、、あっ、でも、内蔵フラッシュにダウンロードする場合とそれ以外の領域にダウンロード(というか見方を変えるとRAMへの書き込みと同義)では、FINEのプロトコルというかデータ表現というか、をガラッと変えている可能性もありますので、結局、何とも言えないのかな、、、やはり、FINEボーレートを1/2および1/4へ下げてみたらどうなるか、それが気になります、、、
きー さん、こんにちは。NoMaYです。> 以前はARM + JTAG ICEで30秒程度だったように思います。これも推測ではありますが、E1でもJTAG方式なら速い、という可能性もあるかなと思いました。逆に、ARMでもSWDだとそんなに速度は出ないかも知れません。JTAGのTCK/TDI/TDO/TMS/TRSTZの5本(TCKは数十MHz)がFINE/SWDの1本(ボーレートは数Mbps)になったことと引き換えに速度が低下してしまっていたとしても、納得出来るトレードオフと皆さん考えておられる可能性もあるかも、とも思いました。(ちょっと後ろ向きな考え方かも知れませんが、、、)[追記]あっ、RX231ではJTAG方式は出来なかったですね、、、