e2 studio v2020-10のdebug perspectiveが変ではないですか?(very strange?)

こんにちは。NoMaYです。

e2 studio v2020-10をインストールしてみると、デバッグパースペクティブのレイアウトがガラッと変わっていて、これは意図的なのだろうか、、、更に、ツールバーにResetボタンとかReset&Goボタンとか表示されなくなってしまっていて何か尋常ではない感じがするのですが、皆さんの環境ではどうですか?


 

Parents
  • NoMaY さん
    ほや です。こんにちは。

    どうしてそうなったかは想像が付かないのですが、ツールバーを出す・出さないはパースペクティブ単位で管理しているので「パースペクティブのリセット」で元に戻るのでは?
    ちなみにパースペクティブのカスタマイズでツールバーを非表示にした場合もパースペクティブのリセットで戻るみたいです。

  • ほや さん、こんにちは。NoMaYです。

    ほやさんの手元では問題無しでしたか?

  • 問題なっしんぐ、でした。
  • ほや さん、こんにちは。NoMaYです。

    ほやさんの手元では問題無しでしたか、、、私の場合は、RX-TBのサンプルプログラムを修正したり、FreeRTOSのデモプログラムを修正したり、といった程度で気合を入れたデバッグなどは殆どしなくてビルドばかりしているような使い方ですし、再インストールするのもちょっと面倒(v7.8.0というかCS+/EWRXでもデバッグ出来れば構わないことですし)なので、もうしばらくこのままやっていきます。

    基本は再インストールですね、、、

    どうも、リプライ、ありがとうございました。

Reply
  • ほや さん、こんにちは。NoMaYです。

    ほやさんの手元では問題無しでしたか、、、私の場合は、RX-TBのサンプルプログラムを修正したり、FreeRTOSのデモプログラムを修正したり、といった程度で気合を入れたデバッグなどは殆どしなくてビルドばかりしているような使い方ですし、再インストールするのもちょっと面倒(v7.8.0というかCS+/EWRXでもデバッグ出来れば構わないことですし)なので、もうしばらくこのままやっていきます。

    基本は再インストールですね、、、

    どうも、リプライ、ありがとうございました。

Children
  • NoMaY さん
    -clean を付けて起動、は試してみましたか?
  • ほや さん、こんにちは。NoMaYです。

    ワークスペースを新規に作り直したら、ツールバーにResetボタンとかReset&Goボタンとか表示されるようになりました。(レイアウトがガラッと変わっていることに驚いて闇雲にレイアウト修正しようとして悪影響が出たのかも知れません。) ですが、デバッグパースペクティブのレイアウトがガラッと変わっている状況に変化はありません。また、-cleanを付けても同様にデバッグパースペクティブのレイアウトがガラッと変わっている状況に変化はありません。

    ただ、e2 studio v7.8.0やe2 studio v2020-07のワークスペースを指定して起動したら、バージョンアップするかどうか尋ねてくるようになり(バージョンアップするとそれまでのe2 studioで使えなくなると警告してくるようになり)、そこで同意して起動すると以前と同じデバッグパースペクティブのレイアウトになりました。(これは、以前のワークスペースを引き継いだことになるのでしょうから、そのようになることは当たり前といえば当たり前のことなのだろう、というように解釈しています。)

    他人のトラブルだと意地になって幾つものバージョンのe2 studioをインストールし直したりしているのですが、自分自身のトラブルだと随分と無頓着だなぁ、と我ながら苦笑いしていたりします、、、